6 spørgsmål Middelsvær

ECADEMY-test

32 - Industriel Vandbehandling

Denne kursustest indeholder 6 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 2 af 6 Middelsvær

Ud over procesvand bruges der andre typer vand i industrien, som skal behandles. Hvilke?

Spørgsmål 3 af 6 Middelsvær

Hvad er problemet med at bruge reguleringsventiler til at reducere flowet på en pumpe med konstant hastighed?

Spørgsmål 4 af 6 Middelsvær

Hvad er groft sagt det grundlæggende element i vandbehandling?

Spørgsmål 6 af 6 Middelsvær

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 32 - Industriel Vandbehandling

Opnåede badges:

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 32 - Industriel Vandbehandling test denne gang

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Correct
Q: Hvad er beluftning?
A: En proces, hvorved der tilsættes ilt til vandet for at fjerne flygtige komponenter
Correct
Q: Ud over procesvand bruges der andre typer vand i industrien, som skal behandles. Hvilke?
A: Spildevand
Correct
Q: Hvad er problemet med at bruge reguleringsventiler til at reducere flowet på en pumpe med konstant hastighed?
A: Det er spild af energi og penge
Correct
Q: Hvad er groft sagt det grundlæggende element i vandbehandling?
A: Fjerne eller tilføje noget
Correct
Q: Hvorfor er det en god idé at vælge pumper med integrerede drev?
A: Det kan være med til at reducere motorstørrelsen, optimere ydeevnen og beskytte pumpen.
Correct
Q: Hvorfor er det vigtigt at behandle vand, der skal bruges i industrielle processer?
A: Vand kan komme fra forskellige kilder og kan indeholde bakterier, opløselige stoffer, partikler, kemikalier og andre uønskede stoffer