Sådan optimerer du dit vandforsyningsanlæg gennem overvågning

Se, hvordan overvågning kan gavne et industrielt vandforsyningsanlægs ydeevne og energieffektivitet

Overvågning er vigtig for et godt industrielt vandforsyningsanlæg. Du får ikke kun et overblik over hele anlægget, men også en god, grundlæggende forståelse af, hvad der foregår, og mulighed for at reagere på et problem, inden det er for sent.

I dette modul vil vi se nærmere på, hvorfor overvågning er så vigtig, og på, hvordan pumper integreres i et overvågningssystem. Uden overvågning kan du ikke reagere rettidigt på problemer i dit anlæg. Men har du et overblik over anlægget, kan du hurtigt finde den rigtige løsning.

Og det er en af grundene til, at overvågning er så vigtig. Lad os se nærmere på, hvordan overvågning fungerer. I industrielle anlæg er pumper vigtige for hele produktions- og forsyningsprocessen. Med intelligente pumper kommunikerer du med dit SCADA- eller BMS-system og får konstant feedback fra produktionslinjen.

Det giver dig det bedst mulige overblik over dine pumper og dit anlæg. Hvis for eksempel energiforbruget varierer usædvanlig meget, kan du hurtigt se, at der er noget galt. Og du har tilstrækkelige data til at se, hvor problemet ligger. Med et overvågningssystem tilsluttet kan alarmer, trendkurver og hændelseslogfiler forsyne dig med nyttige data om dine pumper og dit anlæg.

Viser en kurve et stort strømforbrug, kan du analysere disse data og linke dem med andre tilgængelige data. På den måde kan du finde ud af, nøjagtigt hvad er der galt med dit anlæg. Lad os bruge et filter som eksempel. Hvis et filter er tilstoppet, skal trykket øges for at tvinge vand gennem det.

Og det betyder, at strømforbruget øges. Med en intelligent pumpe med indbygget frekvensomformer og en differenstryksensor over filteret, vil du kunne måle filterets ydeevne og få den vist af overvågningssystemet, så du kan løse problemet i tide. Og du kan indstille alarmer, der fortæller, når der er afvigelser på trendskurven. På den måde kan du reagere rettidigt, hvis en pumpe er slidt eller tilstoppet.

Dataene kan føre til en øget ydeevne i produktionen, da du vil få en bedre forståelse af pumpens data og tilstand, så du kan udnytte den maksimalt. Hvis du for eksempel overvåger en pumpes driftstimer, vil du vide, præcis hvornår du skal udskifte olien eller fedtet i kuglelejerne.

På den måde kan du køre pumpen til grænsen og optimere produktionen. Lad os opsummere: Ved at tilslutte dine pumper til et overvågningssystem får du et overblik, der giver dig mulighed for at reagere, inden der opstår problemer. Med disse data kan du styre dine pumper bedre og mere effektivt end før. Det kan give dig store energibesparelser.

Og ved at køre pumpen til grænsen, øger du ydeevnen i din produktion. Et intelligent overvågningssystem er det første skridt til optimering af både de enkelte pumper i dit anlæg og hele anlæggets infrastruktur.  

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 20 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær