Sådan fungerer AUTOADAPT
Se nærmere på AUTOADAPT-teknologien, og hvordan den fungerer.
Det er velkendt, at den optimale regulering af cirkulationspumper i varmeanlæg bedst opnås bedst ved at regulere pumpetrykket på en proportionaltrykkurve.
Men som du sikkert ved er det forholdsvis vanskeligt at beregne varmebehovet og forudsige den optimale indstilling i nye såvel som i eftermonterede installationer. Det er fordi, den optimale indstilling afhænger af korrelerede faktorer som pumpehusets og varmeanlæggets størrelse kedeltype, belastningsforhold og ændringer i behovet.
AUTOADAPT analyserer løbende kurver for estimeret flow og tryk og tilpasser automatisk reguleringskurven til anlæggets specifikke behov. Den tilpasser sig varmeanlæggets krav før den maksimale pumpekurve nås.
Dermed kan ALPHA2 justere proportionaltrykkurven både op og ned og garantere optimal komfort og reduceret energiforbrug. Læg mærke til, hvordan AUTOADAPT analyserer krav og ændrer indstillinger så de svarer til varmebehovet i huset. Selv når varmebehovet er på sit højeste vælger ALPHA2 automatisk det optimale driftspunkt.
Efterhånden som varmebehovet falder, tilpasser ALPHA2 sig automatisk. Er der behov for lidt eller ingen varme kører ALPHA2 på minimumshastighed helt ned til 4 watt.
ALPHA2 tilpasser sig automatisk til skiftende behov uanset om de stiger eller falder. Som det fremgår, regulerer AUTOADAPT anlægget til kravene for årstiden uden det går ud over komforten.