8 spørgsmål Middelsvær

ECADEMY-test

17 - Grundvandspumpning

Denne kursustest indeholder 8 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 1 af 8 Middelsvær

Hvad er den mest effektive måde at holde sig opdateret om pumpens tilstand på?

Spørgsmål 2 af 8 Middelsvær

Bypass-styring er en effektiv måde at regulere en pumpes ydelse på, men hvad er ulempen ved processen?

Spørgsmål 3 af 8 Middelsvær

I hvilke områder er der en større risiko for at pumpe korroderende grundvand?

Spørgsmål 4 af 8 Middelsvær

Hvordan er en frekvensomformer en fordel for din installation ud over den energieffektive pumpedrift?

Spørgsmål 5 af 8 Middelsvær

Hvad kan forårsage friktionstab i rørene?

Spørgsmål 6 af 8 Middelsvær

Hvilken type stigrør er bedst til at holde sig fri for kalk?

Spørgsmål 7 af 8 Middelsvær

Hvad kan konsekvenserne være af at anvende en underdimensioneret pumpe i en brønd?

Spørgsmål 8 af 8 Middelsvær

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 17 - Grundvandspumpning

Opnåede badges:

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 17 - Grundvandspumpning test denne gang

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Correct
Q: Hvad er den mest effektive måde at holde sig opdateret om pumpens tilstand på?
A: Online fjernovervågning
Correct
Q: Bypass-styring er en effektiv måde at regulere en pumpes ydelse på, men hvad er ulempen ved processen?
A: Energi går til spilde, da pumpen fortsætter med fuld hastighed
Correct
Q: I hvilke områder er der en større risiko for at pumpe korroderende grundvand?
A: I kystområder
Correct
Q: Hvordan er en frekvensomformer en fordel for din installation ud over den energieffektive pumpedrift?
A: Det har indbygget motorbeskyttelse
Correct
Q: Hvad kan forårsage friktionstab i rørene?
A: Kalkdannelse
Correct
Q: Hvilken type stigrør er bedst til at holde sig fri for kalk?
A: Flexslanger
Correct
Q: Hvad kan konsekvenserne være af at anvende en underdimensioneret pumpe i en brønd?
A: Pumpen kan muligvis ikke levere den nødvendige kapacitet
Correct
Q: Hvorfor er det vigtigt at kende vandets afsænkning?
A: Jo mere afsænkningen stiger under pumpedrift, desto mere tryk kræves der for at løfte grundvandet op til overfladen