Sådan bruger du Grundfos GO-appen, når du skal skifte en pumpe.

Opdag de nye funktioner og fordele ved Grundfos GO-appen, der gør det nemt at udskifte pumper.

Grundfos GO-appen gør det nemt at finde udskiftningspumper til integrerede kedelpumper samt enkeltstående pumper fra både Grundfos og andre pumpeproducenter. Appen hjælper dig med at finde udskiftningspumper til tusindvis af cirkulationspumper fra både Grundfos og andre pumpeproducenter. 

I dette modul får du mere at vide om appen og dens fordele, og ser, hvor nem den er at bruge – trin for trin. 

Lad os starte med at se, hvordan Grundfos GO-appen kan være en hjælp i dit arbejde.

Forestil dig, at du bliver kaldt ud til en kunde, hvor varmeanlægget er brudt sammen. Kunden har brug for en ny pumpe, men du er usikker på, hvilken model du skal vælge. Du overvejer derfor at bestille en pumpe magen til den oprindelige. Ofte vil grossisten skulle bestille den hos kedelproducenten, da det naturligvis ikke er muligt at lagerføre alle pumper. Det betyder, at kunden må undvære varme, indtil udskiftningspumpen ankommer, hvilket kan tage op til flere dage.

Så husker du, at du allerede har installeret Grundfos GO-appen på din smartphone. Du åbner appen, og efter et par hurtige klik får du anbefalet en erstatningspumpe, som er på lager hos din grossist. Det sparer tid, fordi du ikke behøver at vente på en bestemt udskiftningspumpe. Grundfos GO-appen viser altså straks en anbefalet udskiftningspumpe fra Grundfos. 

Lad os se nærmere på appen. Start med at downloade appen til din smartphone. Du finder den i både App Store og i Google Play. Åbn appen, og klik på plusikonet for at aktivere GO Replace-funktionen. Tryk på Gem. Du kan nu vælge fanen GO Replace. Scan typeskiltet for at finde produktnummeret på den gamle pumpe. Det er et ottecifret tal, der typisk sidder forrest på pumpen. Når du har scannet typeskiltet, vises produktnummeret automatisk. Hvis du ikke kan finde nummeret, skal du trykke på knappen FIND TYPESKILT.

Du kan også indtaste delnummeret manuelt eller søge på beskrivelse. Du skal søge på produktnavnet, hvis du søger efter en pumpe, som ikke er produceret af Grundfos. Bekræft, at produktnummeret er korrekt, før du går videre. 

Grundfos GO viser herefter den bedste Grundfos-udskiftningspumpe og op til to alternativer, så du kan vælge den bedste løsning til opgaven. Appen viser også, om det er hele pumpen, der skal udskiftes, eller kun pumpehovedet. Hvis appen ikke genkender produktnummeret, får du at vide, hvor hos Grundfos du kan henvende dig for at få hjælp.

Når du har valgt en udskiftningspumpe, genererer appen en rapport med de vigtigste oplysninger om pumpen. Denne rapport kan du fx udskrive eller sende via mail til grossisten eller din kunde. Du finder alle tidligere rapporter under fanen Rapporter på appens forside. Så er de nemme at finde frem igen, hvis du får brug for dem. Grundfos GO søger blandt tusindvis af cirkulationspumper fra flere pumpeproducenter og finder hurtigt den perfekte erstatningspumpe til opgaven. Appen er nem at bruge, og anbefalingerne til lagerførte pumper kan spare dig masser af tid. Indtast produktnummeret på den gamle pumpe – så klarer appen resten. 

Så enkelt er det.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 1
Sluttid
Sluttid: 5 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær