Almindelige problemer med husholdningsspildevand ved dimensionering, vedligeholdelse og renovering

Få et overblik over væsentlige dimensionerings- og vedligeholdelsesproblemer, der kan opstå, når husholdningsspildevandet skal bortledes. Og lær, hvordan du kan afhjælpe udfordringerne ved hjælp af Grundfos-løsninger.

I dette modul gennemgår vi tre almindelige problemer med husholdningsspildevand relateret til dimensionering, vedligeholdelse og istandsættelse. 

Vi kommer ind på problemer med:
- Renovering af boliger
- Dimensionering og valg
- Service og reparationer.

Du får mere at vide om årsager og virkninger, og hvordan du afhjælper udfordringerne med pumpeløsninger fra Grundfos.

Lad os komme i gang.

Vi begynder med problemer relateret til renovering.

Boligejere støder ofte på problemer og stigende udgifter, når boligen skal renoveres. Det kan fx være:
- Ekstra badeværelser.
- Installation af toiletter i små rum.
- Tilføjelse af et vaskerum inde i huset eller uden for huset.

Vanskelighederne kan opstå, når boligen nuværende indretning vanskeliggør renoveringer.

Fx kan der allerede være foretaget rørføring for toilet eller køkken hvilket gør det vanskeligt at tilføje flere toiletter eller fx ændre køkkenets design.

Der kan også være begrænset plads til installation i et eksisterende rum.

Boligejere ønsker ofte at optimere husets indretning. Der er lang afstand til hovedafløbsrøret.

Hvis en boligejer fx ønsker at installere et toilet i et rum, der ikke tidligere har været brugt til installationer til husholdningsspildevand, kan der være stor afstand mellem rummet og hovedafløbsrøret. Der er ikke noget naturligt fald.

Og nogle gange kan tyngdekraften ikke lede spildevandet frem til afløbssystemet. 

For hjælpe dine kunder med at få opfyldt deres boligdrømme anbefaler vi, at du anvender Grundfos-løsninger:

SOLOLIFT2 mindre løftestationer muliggør vandinstallationer i alle rum uden hensyntagen til rørføringen. SOLOLIFT2 leveres med en lille tank og en pumpe, som fx kan monteres på udløbet af et toilet med et ekstra indløb fra en håndvask eller en bruser, eller under en køkkenvask. Den lille løftestation opsamler vandet og pumper det til nærmeste afløb eller direkte i hovedkloakken.

LIFTAWAY B opsamlingstanken pumper gråt vand ud i kloakken med tyngdekraften. MULTILIFT er en større løftestation, som egner sig til fx beboelsesejendomme, leveres med store opsamlingstanke og som håndterer applikationer af enhver størrelse og spildevandstype. MULTILIFT er typisk ikke forbundet direkte til spildevandsnettet, men er normalt installeret i kælderen i en beboelsesejendom.

Installation af en af disse løsninger kan hjælpe beboerne med at:
- Gennemføre ønskede renoveringer.
- Give højere komfort i hverdagen.
- Spare tid og omkostninger ved renovering.

Vi går nu videre til næste almindelige problem med husholdningsspildevand: Dimensionering og valg

Når det gælder dimensionering og valg af den ideelle pumpe til opgaven, har du måske oplevet nogle af følgende problemer:
* Valg af en pumpe, som er for lille og ikke kan klare spidsbelastninger, hvilket kan resultere i oversvømmelser eller utidige nedbrud.
* For stort tidsforbrug på at finde den rigtige pumpe.
* Utilstrækkelige oplysninger om den rigtige pumpe, hvilket koster værdifuld tid.

Lad os se på de mest almindelige årsager til, at disse problemer opstår:
* Vildledende eller mangelfulde værktøjer giver ikke de oplysninger, du skal bruge for at træffe de rigtige beslutninger.
* Manglende oplysninger om belastningsprofiler påvirker nøjagtigheden af din udvælgelsesproces.
* Manglende viden om spildevandsprodukter kan føre til valg af under- eller overdimensionerede løsninger.
* Lovgivningen påvirker beslutningsprocessen og fører til forkert dimensionering og valg.

Som en hjælp til perfekt dimensionering og optimale valg anbefaler vi, at du anvender Grundfos-løsninger:

SOLOLIFT2 mindre løftestationer anbefales til 1- og 2-familiehuse og med fem varianter er der en enhed, der passer både til en enkel sanitær installation og til et komplet badeværelse.

MULTILIFT større løftestationer anbefales til større ejendomme som fx beboelsesejendomme og alle former for erhvervsapplikationer.

UNILIFT-serien af dræn- og dykpumper anbefales til stationær og bærbar brug.

På UNILIFT- og SOLOLIFT2-emballagen får du hjælp til at vælge den rette løsning – første gang. Vores erfarne teknikere og salgsingeniører er altid klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål.

Vi går nu videre af de mest gængse udfordringer med husholdningsspildevand: Service og reparationer.

Når det gælder reparation eller service på en pumpe, har du måske oplevet nogle af følgende problemer:
- Modtage forkerte reservedele eller vente på reservedelen.
- Det var nemmere at udskifte hele pumpen end at reparere den.
- Skulle bruge flere typer værktøjer til at adskille en spildevandspumpe.
- Fjerne en pumpe fra en samlebrønd, pumpe- eller løftestation til reparation eller service, og erfaret hvor vanskeligt og beskidt det kan være.
- Ikke at have adgang til samlebrønden og pumpe- eller løftestationen.

Alt for ofte koster problemer som disse værdifuld tid og penge, når du bruger for meget tid på opgaven og ender med at købe reparationsmaterialer.

Lad os se på de mest almindelige årsager til, at disse problemer opstår:
- At have begrænset adgang til brønden betyder, at det er svært at fjerne pumpen uden at bruge meget tid på demontering.
- Nogle gange er designet af et produkt ikke vedligeholdelsesvenligt, og du kan komme i kontakt med gråt eller sort vand under reparationen.

Nogle gange er reservedelene svære at få fat på. For at sikre ubesværet service og reparation anbefaler vi, at du anvender Grundfos-løsninger:

Mindre SOLOLIFT2-løftestationer gør det muligt at adskille pumpe- og motordelene separat, hvilket sikrer en renere proces. SOLOLIFT2 er også hurtig at skille ad ved blot at fjerne fire skruer. Større MULTILIFT-løftestationer har forskellige tankstørrelser for at passe til applikationen, og alle komponenter såsom pumpen kan nås udefra. Den patenterede bund forhindrer bundfald, så rengøringen ved regelmæssig vedligeholdelse minimeres.

UNILIFT-serien gør det nemt at fjerne genstande og partikler, som kan føre til tilstopninger. Tilgangssien er let at fjerne, så det er nemt at rengøre løber og pumpehus. Desuden er det også let at udskifte kabler og akseltætninger på UNILIFT KP og AP.

På vores hjemmeside kan du finde relevante servicevideoer om vores pumpeløsninger.

Det var modulet om de mest gængse udfordringer ved husholdningsspildevand relateret til dimensionering, vedligeholdelse og istandsættelse. Tak, fordi du så med.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 20 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær