4 spørgsmål Avanceret

ECADEMY-test

33 - Introduktion til digital dosering

Denne kursustest indeholder 4 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 4 af 4 Avanceret

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 33 - Introduktion til digital dosering

Opnåede badges:

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 33 - Introduktion til digital dosering test denne gang

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Correct
Q: Hvordan giver FCM-modulet mulighed for at opdage eventuelle flowafvigelser i anlægget?
A: Ved at udsende en alarm, hvis der opbygges tryk, når flowet er blokeret, ved at reagere på andre fejl, såsom kavitation eller rørbrud, og ved at slukke anlægget ved detektering af alvorlige fejl
Correct
Q: Hvordan gør digital dosering det overflødigt at modificere slaglængden?
A: På grund af den interne slaghastighedskontrol, der enten er implementeret i den digitale doseringspumpe eller stepmotoren, sikrer det, at doseringen kører med en jævn, kontinuerlig hastighed.
Correct
Q: Hvordan sikrer digital dosering en markant reduktion i kemikaliespildet?
A: Doseringsnøjagtigheden er meget høj, så det er muligt at måle den krævede dosering ekstremt præcist.
Correct
Q: Hvordan reducerer FCM-modulet kemikalieforbruget?
A: Ved automatisk at stabilisere pumpens ydeevne, hvis temperaturen eller flowet er ustabilt