6 spørgsmål Grundlæggende

ECADEMY-test

6 - TPE3 inline-pumpe

Denne kursustest indeholder 6 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 2 af 6 Grundlæggende

Et traditionelt kølevandsanlæg er ofte opbygget med primære og sekundære sløjfer med konstant flow i den primære sløjfe. Hvilken alternativ konstruktion anbefaler Grundfos?

Spørgsmål 4 af 6 Grundlæggende

TPE3 anvender trådløs teknologi, som gør det muligt at installere en række pumper parallelt i direkte forbindelse med hinanden. Hvor mange pumper kan der installeres parallelt?

Spørgsmål 5 af 6 Grundlæggende

Hvilken variant vil være det naturlige valg i stort set alle applikationer?

Spørgsmål 6 af 6 Grundlæggende

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 6 - TPE3 inline-pumpe

Opnåede badges:

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 6 - TPE3 inline-pumpe test denne gang

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Correct
Q: Den indbyggede varmeenergimåler sikrer, at:
A: Energiforbruget i HVAC-systemer overvåges mere effektivt
Correct
Q: Et traditionelt kølevandsanlæg er ofte opbygget med primære og sekundære sløjfer med konstant flow i den primære sløjfe. Hvilken alternativ konstruktion anbefaler Grundfos?
A: Vi anbefaler et anlæg med kun en primær sløjfe og variabelt flow
Correct
Q: Hvad betyder reguleringsformen differenstemperatur?
A: Pumpen kører på basis af temperaturforskellen mellem frem og returløbsledningen
Correct
Q: TPE3 anvender trådløs teknologi, som gør det muligt at installere en række pumper parallelt i direkte forbindelse med hinanden. Hvor mange pumper kan der installeres parallelt?
A: 4
Correct
Q: Hvilken variant vil være det naturlige valg i stort set alle applikationer?
A: TPE3
Correct
Q: TPE2 er udstyret med en avanceret sætpunktsindflydelsesfunktion. Hvad gør den?
A: Den avancerede sætpunktsindflydelsesfunktion gør det muligt at definere en parameter, der bestemmer, hvordan pumpens ydelse skal ændres