- Dansk (Danmark)
- Campaign
- New CR moves the limits
Den nye generation af Grundfos CR-pumper er designet med effektivitet og driftssikkerhed i verdensklasse – med millioner af løsninger, som kan brugertilpasses.
CR 255 fuldender CR-pumpeserien og fortsætter med at flytte grænser
Nu kan du få den imponerende nye CR 255, der ikke alene fuldender CR-serien, men også fortsætter med at flytte grænser med et flowområde på op til 320 m3/t.
Efter lanceringen af pumperne CR 185 og CR 215 – med en flowkapacitet på op til henholdsvis 240 m3/t og 280 m3/t – fortsætter vi med at flytte grænserne med denne stærke tilføjelse til verdens mest modulære pumpeserie. Vores nye hydrauliske design forbedrer alt fra løber og ledeskovle til indløb, udløb, svøb og diffusor, hvilket giver dig energieffektivitet i verdensklasse og forbedrer pumpens driftsikkerhed endnu mere end før.
Vores CR-serie leverer driftsikkerhed i verdensklasse med pumper, der er testet til de yderste grænser, for at kunne tilbyde optimal driftsøkonomi via forbedret hydraulisk effektivitet. CR-pumpeserien leverer millioner af løsninger, der opfylder ethvert applikationsformål.
CR 255, CR 215 og CR 185 er tre nye CR-pumper, der sammen med resten af CR-serien fortsætter med at flytte grænserne for, hvad en pumpe kan yde. Læs mere nedenfor, og få et førstehåndsindtryk af merværdien af den flowkapacitet, som CR 255, CR 215 og CR 185 giver dig. Pumperne er udviklet ved hjælp af avancerede simulationsdrevne processer og testet i applikationer over hele verden – så du kan installere og betjene produkterne med fuldstændig ro i sindet.
Se vores optagede webinar og lær mere om det udvidede CR-program
I vores webinar-video, fortæller vi om den nyeste generation af CR inline flertrinspumper og hvordan de er designet til en række krævende applikationer. Udover industrielle applikationer kan du også lære mere om produktfordele og systemintegration.
Lad os mødes og tale mere om, hvordan CR-pumpeprogrammet kan hjælpe dig
Skal vi mødes og tale mere om, hvordan Grundfos kan hjælpe dig med at finde en CR-pumpe til din krævende applikation? Lad os diskutere, hvordan du kan maksimere din investering og få mest muligt ud af det nye udvidede CR-pumpeprogram.
Hvad kan vi gøre for dig?
Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter i Grundfos-pumper, sidder vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.
Relaterede applikationer
Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.
Udforsk hele CR-pumpeserien i detaljer
Den nye generation af Grundfos CR-pumper tilbyder banebrydende forbedringer af virkningsgraden og en række nye funktioner, som øger pumpens driftssikkerhed.
CR Showroom
Enter the world of the new generation CR!
The showroom is where you get a 360° view of CR multistage inline pumps.
En stor del af en trykforøgerpumpes samlede omkostninger går til energi og vedligehold. Læs Grundfos-rapporten, og få en bedre forståelse af, hvordan du kan forbedre resultaterne ved at investere i en højtydende trykforøgerpumpe.
Større effektivitet og mindre nedetid på kemifabrik
En kemifabrik i Midtvesten i USA havde behov for en driftssikker pumpe, som kunne opfylde kravene til den kemiske produktion. Så installerede man en CR 95-pumpe, som øgede effektiviteten og reducerede nedetiden på fabrikken. Faktisk viste pumperne sig at være næsten vedligeholdelsesfri.
Store besparelser og effektivitetsgevinster for vandforsyningsselskab
Et østrigsk vandforsyningsselskab installerede en Grundfos CR 95-pumpe fra det nye udvidede program, som skulle sørge for en sikker, energieffektiv og omkostningsbesparende vandforsyning til 50.000 indbyggere. Desuden lever den nye pumpe op til vandforsyningsselskabets egne mål for bæredygtighed.
Mød en Grundfos-specialist
Lad os mødes og tale mere om, hvordan CR-pumpeserien kan hjælpe dig. Udfyld nedenstående formular, så vender vi tilbage til dig.
Din forespørgsel er blevet sendt
Vi gennemgår nu din forespørgsel og vender tilbage med svar så hurtigt som muligt
Hold øje med din indboks - bekræftelsesmailen er på vej!
Er du allerede tilmeldt, modtager du ikke bekræftelsesmailen.
Med venlig hilsen
Grundfos