Case

REDDER LIV MED INTELLIGENT TEKNOLOGI

75% LAVERE OMKOSTNINGER PR. OVERVÅGET MASKINE 

3,9 M. DKK SPARET VED AT IDENTIFICERE PROBLEMER TIDLIGT 

3 KATASTROFALE FEJL FORHINDRET 

Udfordringen 

Et førende uddannelses- og forskningshospital i Baltimore i USA havde brug for at sikre, at deres udstyr altid var driftsklart. Eftersom hospitalets egne generatorer leverer strøm til livsvigtigt udstyr, skal driftsstop forhindres for enhver pris. Vedligeholdelsesafdelingen havde tidligere udliciteret forebyggende vedligeholdelse til en tredjepart. Resultaterne var imidlertid uklare, generiske og ikke særlig handlingsorienterede. Det kulminerede, da en vigtig pumpe brød sammen uden varsel. På det tidspunkt vidste vedligeholdelsesafdelingen, at de var nødt til at finde en ny løsning, der kunne hjælpe med at omlægge hele vedligeholdelsesprogrammet. 

Løsningen 

Teamet har implementeret en kontinuerlig og bærbar diagnosticeringsløsning – teknologien bag Grundfos Machine Health. Det har sat dem i stand til at planlægge vedligeholdelse baseret på udstyrets tilstand, så de proaktivt kan løse problemer, der er ved at udvikle sig, og forhindre nedetid. Takket være ny indsigt på både maskin- og anlægsniveau kan teamet koncentrere sig om det udstyr, der har mest akut brug for opmærksomhed, og derved eliminere uventede sammenbrud og sikre garanteret oppetid for hospitalets mest livskritiske udstyr. 

Resultatet 

Inden for de første 12 måneder efter implementeringen var hospitalets vedligeholdelsesprogram omlagt. De intelligente algoritmer havde registreret tre potentielle katastrofale fejl i systemerne for kølevand og damp – fejl, som, hvis de ikke var blevet opdaget, ville have resulteret i samlede vedligeholdelsesomkostninger på over 4,7 mio. kroner. Eftersom systemet er let at skalere, har vedligeholdelsesteamet desuden kunnet øge antallet af overvågede maskiner fra 44 til 155, samtidig med at den gennemsnitlige pris pr. overvåget maskine er blevet reduceret med 75 %. 

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.