Case
Fjernvarmeværket reducerede varmetabet med 25% ved hjælp af lavtemperaturzoner
This is the future of district heating. Grundfos has prompted us to look at things in a different way.
Gentofte-Gladsaxe Fjernvarme forsyner en blanding af boligblokke, erhvervsbygninger og private husstande med fjernvarme. Ved spidsbelastning er fremløbstemperaturen tæt på 110° C, hvilket er unødvendigt i mange dele af forsyningsområdet og den direkte årsag til betydelige varmetab i rørene.
Med installationen af en lavtemperaturzone kan fjernvarmeværket sænke temperaturen til et maksimum på 65° C. "Vi forventer at reducere varmetabet med 25% i zonen med en tilbagebetalingstid på kun tre til fem år", fortæller drifts- og projektchef Johan Sølvhøj Heinesen fra Gentofte-Gladsaxe Fjernvarme. "Dette er fremtiden for fjernvarmeforsyning," siger han. "Grundfos har fået os til at betragte vores virksomhed på en ny måde."
Situationen
Gentofte og Gladsaxe har et af de hurtigst voksende fjernvarmenet i Danmark. Placeret i den nordlige del af København forsyner de to kommuner en blanding af erhvervsbygninger, boligblokke og private husstande.
Johan Sølvhøj Heinesen havde længe været på udkig efter en måde at sænke temperaturen på i udvalgte dele af forsyningsområdet. "Vi har gamle fjernvarmenetværk, hvor fremløbstemperaturen er tæt på 110° C i kolde vintre", forklarer han, hvorimod 65° C er nok til private husstande.
"Med andre ord betyder det, at vi har et stort varmetab. Den høje temperatur forkorter levetiden på rørene, hvilket kan føre til driftsproblemer". Derfor var fjernvarmeselskabet på udkig efter en løsning, der kunne sænke fremløbstemperaturen i udvalgte dele af netværket og holde den høj i andre dele.
De forsøgte først at bygge deres egen lavtemperaturzone på et lokalt hospital. "Det forsøg gav os en masse praktisk erfaring", uddyber Johan Sølvhøj Heinesen og tilføjer, at det var en dyr investering. "Tilbagebetalingstiden for vores hjemmelavede løsning lå på omkring 20 år, og derfor gik vi i gang med at lede efter en både billigere og mere enkel løsning". Hvis løsningen oven i købet kunne installeres under jorden ' uden skabe eller beholdere over jorden - ville det være en ekstra fordel. "Jeg har længe været på udkig efter en nem løsning - plug and play og lige til at komme i jorden, så du ikke kan se noget."
Løsningen
Grundfos leverede, hvad drifts- og projektchefen havde ledt efter: en iGRID Temperaturzone suppleret med overvågning og alle nødvendige styringer. "Det eneste synlige er et lille el-skab på gadehjørnet og mandehullet, der dækker over en pumpe og de øvrige, nødvendige tekniske komponenter," forklarer han. "Derudover har vi fået en løsning, der økonomisk set er langt bedre end forventet."
iGRID Temperaturzone er en blandesløjfe, der ved hjælp af en shuntpumpe pumper noget af vandet fra returløbsledningen tilbage i forsyningsledningen, hvilket sænker fremløbstemperaturen. Ved at overvåge de kritiske dele af fjernvarmenettet med brøndmålepunkter justerer blandesløjfen temperaturen, så den opfylder den nøjagtige efterspørgsel fra forbrugerne baseret på realtidsdata. Det reducerer varmetabene yderligere og forbedrer løbende komforten. "Vi reducerer vores varmetab betydeligt og sparer samtidig mange penge," forklarer teknisk chef Magnus Justesen. "Ved at installere shunten forventer vi at spare op til 25% af vores varmetab i zonen og opnå en tilbagebetalingstid på kun tre til fem år. " Han tilføjer, at en tilbagebetalingstid som denne betragtes som særlig god, når der er tale om fjernvarme.
Noget af det, han især sætter pris på ved løsningen, er brugervenligheden. "Pumperne fra Grundfos gør det nemt at konfigurere styringsparametrene," siger Magnus. "Vi behøver ikke bruge en PLC til at styre vores pumper. Alt er nemlig indbygget i pumpen. Det fungerer rigtig godt.”.
"Grundfos har leveret fjernovervågning og styring af vores lavtemperaturområde," tilføjer han. "De har installeret en række målepunkter, så vi kan overvåge tryk og temperatur i de kritiske dele af systemet." Det betyder, at fjernvarmeselskabet kan sænke fremløbstemperaturen endnu mere og bruge løsningen til at hæve temperaturen om morgenen, hvor der er en spidsbelastning, og sænke den igen derefter.
Resultatet
"Jeg mener, at dette er fremtiden for fjernvarmeselskaber", udtaler Johan Sølvhøj Heinesen. Vi har brug for lavere temperaturer i varmeanlægget. Og vi er nødt til at kunne udnytte lavere temperaturer i private husstande.
Det er en lille løsning lige her. Men ved at gøre det, sænker vi energiforbruget i vores forsyningsområde. Vi sænker returtemperaturen, hvilket betyder lavere temperatur til kraftværkerne og til affaldsforbrændingen - og det giver en langt bedre energiudnyttelse. Det har en positiv effekt gennem hele processen."
"Når vi sænker temperaturen, reducerer vi også CO2-udledningen betydeligt", afslutter Magnus Justesen.
iGRID Temperaturzone
Gentofte-Gladsaxe Fjernvarme installerede en iGRID Temperaturzone-løsning for at bygge en decentral lavtemperaturzone.
Udforsk alle iGRID-løsningerne
Grundfos iGRID dækker over en række produkter og serviceydelser, der reducerer varmetabet i den enkelte fjernvarmeforsyning markant og er samtidig med til at bane vejen for udnyttelse af vedvarende energikilder ved hjælp af intelligent temperaturstyring.
Ved at arbejde med flere byzoner med blandesløjfer kan temperaturen sænkes, så den opfylder kravene til det aktuelle varmeforsyningsbehov i den enkelte zone og leverer dermed kun den varmeenergi, der er nødvendig - hverken mere eller mindre!