Fachwissen
Effektives Anlagenmanagement
Ist Ihr Unternehmen so stark damit beschäftigt, sich um akute Notfälle zu kümmern, dass es die langfristige Planung womöglich aus den Augen verliert? Damit ist es nicht allein. Viele Wasserwirtschaftsunternehmen tun sich schwer mit betrieblichen Optimierungsmaßnahmen, weil sie schon mit dringenden Aufgaben wie der Reaktion auf Alarme, der Lecksuche oder der Reparatur von Rohrbrüchen und sonstigem Verschleiß in der Infrastruktur alle Hände voll zu tun haben.
Mangelnde langfristige Planung führt jedoch letztlich zu höheren Reparatur- und Wartungskosten, denn die Behebung eines akuten Problems ist oft teurer als die Prävention. Unentdeckte Lecks zum Beispiel können sich zu Rohrbrüchen auswachsen, die umgehend repariert werden müssen. Das führt nicht nur zu Umsatzeinbußen und Unannehmlichkeiten für die Kunden, sondern schädigt letztendlich auch das öffentliche Image des Unternehmens.
Dazu kommt, dass unvorhersehbare Wartungs- und Reparaturmaßnahmen Kosten verursachen, die die Budget- und Ressourcenplanung erschweren. Und außerdem müssen auch noch die nötigen Überstunden vergütet werden.
Effektives Anlagenmanagement ist also unabdingbar, um Reparaturkosten in Grenzen zu halten und den Überblick über das Budget nicht zu verlieren.
Wie viele Rohrbrüche wären durch Austausch von 1 % aller Rohre vermeidbar?
Viele Wasserversorger tauschen pro Jahr etwa 1% ihrer Rohre aus. Beim Vergleich des Verbrauchs mit historischen Daten stellte ein großer amerikanischer Wasserversorger fest, dass 24 % der Rohrbrüche in 1% der Rohre auftraten.
Mit anderen Worten, dieser Wasserversorger kann 24 % der Rohrbrüche verhindern, indem er anhand seiner Daten analysiert, welche 1% seiner Rohre vorrangig ausgetauscht werden sollen.
Lösung: Historische Daten für Problemprognose und Problemprävention
Der Schlüssel zu einem effektiven Anlagenmanagement liegt darin, die Fluktuationen im Wassernetz zu kennen. Denn nur dann fallen Abweichungen auf und man kann darauf reagieren.
Als Erstes gilt es, eine Basis zu ermitteln. Dazu müssen die wichtigsten Parameter im Netz mit intelligenten Sensoren und maschinellem Lernen überwacht werden. Liegt eine Basis vor, lassen sich Abweichungen erkennen und Sie können festlegen, wofür Sie Ihre Zeit und Mühe vorrangig einsetzen wollen, um künftigen Problemen vorzubeugen.
Effektives Anlagenmanagement ist also unabdingbar, um Reparaturkosten in Grenzen zu halten und den Überblick über das Budget nicht zu verlieren.