Außerhalb des Wassers

Die Pumpe wird getrennt vom Stadtwassernetz betrieben. Wenn der Tank oder die Zisterne leer ist, schaltet die Pumpe ab.

Wenn das Regenwasserreservoir aufgebraucht ist, erfolgt eine Nachspeisung durch Trinkwasser separat, entweder bei Bedarf manuell oder automatisch über eine separate Nachspeiseeinheit.

Die Zisterne sollte bei verbrauchtem Regenwasser mit Trinkwasser nachgespeist werden, um den kontinuierlichen Betrieb von WCs, Waschmaschinen und Aussenwasserhahn zu gewährleisten. Das angeschlossene Hauswasserwerk schaltet sonst über den Trockenlaufschutz ab.  

Es soll eine Nachspeisung aus dem Stadtwassernetz erfolgen. Somit kann die Pumpe weiter in Betrieb bleiben, wenn der Tank oder die Zisterne leer ist.

Ein Regenwassermanagementsystem für Einfamilienhäuser umfasst ein Hauswasserwerk mit einem zusätzlichen Vorlagebehälter in dem nur eine geringe Menge Trinkwasser automatisch nachgespeist wird, wenn die Regenwasserzisterne leergepumpt ist. In diesem Fall wird automatisch umgeschaltet auf Entnahme aus dem Vorlagebehälter.

So wird sichergestellt, dass die Verbraucher jederzeit mit Wasser versorgt werden.