Zur Bewässerung und im Haus
Die Pumpe steht im Haus oder frostfrei in der Nähe des Regenwasserreservoirs und ist über eine Saugleitung verbunden.
Wenn Sie Regenwasser aus einem Sammelbehälter oder einer Zisterne nutzen wollen, um die Toilette, die Waschmaschine und einen Aussenwasserhahn zur Gartenbewässerung damit zu versorgen, dann kann das automatisch mit einem kompakten, selbstansaugendem Hauswasserwerk gelöst werden, dass das Regenwasser selbsttätig aus dem Reservoir saugt und verteilt. Das Hauswasserwerk steht dann meist im Keller oder im Hauswirtsschaftsraum. Denkbar wäre auch eine Installation in der Garage sofern diese frostfrei bleibt.
Für einen unterbrechnungsfreien Betrieb der angeschlossenen Verbraucher wie WC, Waschmaschine und Außenzapfstelle(n) ist zu bedenken, dass das Regenwasser aufgebraucht wird und ohne Nachspeisung leergepumpt werden kann. Es bietet sich eine automatische Trinkwassernachspeisung an. Entweder muss die Nachspeisung direkt in die Regenwasserzisterne oder -behälter erfolgen oder in einen kleinen Vorlagebehälter unterhalb der Pumpe.
Die Pumpe wird in den Tank oder die Zisterne gestellt und saugt das Wasser direkt an.
Wenn Sie Regenwasser aus einem Sammelbehälter oder einer Zisterne nutzen wollen, um die Toilette, die Waschmaschine und einen Außenwasserhahn zur Gartenbewässerung zu versorgen, dann kann das automatisch mit einer sogenannten Tauchdruckpumpe gelöst werden, die in der Regenwasserzisterne oder den Behälter eingetaucht wird.