Nur zur Bewässerung
Der Grundwasserspiegel in meiner Region liegt nicht tiefer als 8 Meter.
Selbstansaugende Pumpen oder Hauswasserwerke funktionieren bis zu einer maximalen Wassertiefe von 8m. Bei mehr als 8m Wassertiefe ist die physikalische Grenze des Ansaugvermögens erreicht. Je nach Brunnenkapazität muss man schon bei höherem Wasserstand umschwenken auf eine Unterwasserpumpe. Denn das entnommene Grundwasser muss auch erst nachströmen. Wenn die Kapazitzät nicht ausreicht kann die Pumpen trocken laufen. Ein Trockenlaufschutz ist deshalb eine gute Sicherheitsfunktion um Schäden zu vermeiden.
Der Grundwasserspiegel in meiner Region liegt unterhalb 8 Meter.
Bei mehr als 8m Wassertiefe kommt eine Unterwasserpumpe zum Einsatz, die im Brunnen ins Grundwasser eingetaucht wird.
In der Regel muss dann ein Brunnen gebohrt werden. Brunnenbauer in Ihrer Nähe können Ihnen weiterhelfen.