FAQ
Question : Pourquoi est-il recommandé de vérifier chaque année la pression de précharge dans le réservoir sous pression intégré de SCALA2 ?
Réponse :
Vérifier chaque année la pression de précharge dans le réservoir sous pression intégré de SCALA2 est essentiel pour maintenir des performances optimales. Lors de son fonctionnement, la pompe s’arrête et redémarre, ce qui fait bouger les membranes à l’intérieur du réservoir. Cela permet aux molécules d’air de s’échapper et entraîne une diminution de la pression au fil du temps. Il est primordial de s’assurer que la pression de précharge est bien réglée lors de l’installation, idéalement à 70 % de la valeur de consigne/pression de refoulement souhaitée, jamais au-dessus. Si une pression de précharge appropriée n’est pas maintenue, différents problèmes peuvent se produire comme un fonctionnement bruyant, des variations de pression, un risque accru de dommages et une hausse de la consommation énergétique.
Informations complémentaires :
Plus d’informations sur :