Article
Optimisez les performances de votre système de chauffage urbain grâce à Grundfos iGRID
Chez Grundfos, nous concevons des solutions intelligentes, efficaces et fiables en vue d’optimiser les performances des systèmes des réseaux de chauffage urbain. Grundfos iGRID : l’une de nos solutions clés. Regardez la vidéo pour découvrir comment elle applique le concept de zones basse température intelligentes et se sert des données en temps réel pour réduire à la fois les températures et les pertes de chaleur en intégrant, par ailleurs, des sources d’énergies renouvelables.
Grundfos iGRID : une solution qui change la donne dans le chauffage urbain
Si le chauffage urbain a tout pour devenir l’épine dorsale de la transition vers l’énergie verte, c’est parce qu’il peut exploiter l’énergie provenant des sources d’énergies renouvelables instables que sont le vent et le soleil. Mais pour valoriser un tel potentiel, encore faut-il que les températures soient abaissées dans les réseaux de chauffage urbain.
Grundfos iGRID est l’une des solutions les plus pointues que nous avons imaginées à cet effet. Basée sur le concept de zones basse température et sur une distribution et un approvisionnement pilotés par la demande, iGRID a pour double fonction d’optimiser et de réguler les températures, permettant ainsi de fournir la pression attendue à l’échelle du réseau ou d’une zone donnée.
En subdivisant les réseaux de chauffage urbain en de petites zones construites sur le même modèle, ce n’est plus le bâtiment présentant la demande de température la plus élevée qui détermine les modalités d’exploitation de l’ensemble du réseau. Associée à une distribution pilotée par la demande, on obtient une solution capable de répondre aux exigences, sans accroissement de la pression résiduelle.
Les zones basse température consécutives à iGRID permettent par ailleurs d’utiliser plus d’énergies renouvelables. En fait, iGRID a le potentiel pour libérer de l’énergie gratuite à plus de 1,3 million de foyers européens et de réduire de manière significative les émissions de carbone du chauffage urbain.
Réduction des températures et des pertes de chaleur
L’optimisation de la température d’alimentation peut également réduire considérablement les pertes de chaleur. En utilisant des boucles de mélange décentralisées, également dénommées zones de température iGRID, vous faites en sorte que la température soit ramenée au niveau le plus bas possible au sein de la zone et que la pression ne soit relevée qu’en cas de besoin. Résultat, dans la plupart des cas, il devient possible de réduire les pertes de chaleur jusqu’à 30 %.
L’Optimiseur de température iGRID est un régulateur équipé d’un logiciel capable d’optimiser la température d’alimentation en fonction de la demande de chaleur réelle et des conditions météorologiques, à l’échelle du réseau comme d’une zone en particulier.
Chaque minute, les données sont transmises à l’Optimiseur de température iGRID et au système SCADA. Sur la base de ces données, vous avez la possibilité d’ajuster la vitesse de la pompe, et ainsi, d’optimiser la répartition de la chaleur suivant la demande, en temps réel.
En baissant les températures et en ajoutant de la pression quand nécessaire, les pertes de chaleur se trouveront nettement réduites. Par ailleurs, la tuyauterie et les composants critiques seront moins exposés aux contraintes thermiques, ce qui limitera les fuites et allongera la durée de vie globale du système.
Contrôle en temps réel et données utiles
Nous nous concentrons sur l’optimisation des réseaux en appliquant une approche digitale associant data et connectivité. En intégrant la connectivité à nos pompes et composants intelligents, nous ouvrons la voie à un nouvel univers d’interactions de données pertinentes et d’informations fondamentales.
Grundfos iGRID permet un contrôle en temps réel qui s’appuie sur les données des points critiques du réseau - température, débit, pression et chaleur fournie - fournissant ainsi une vue globale exhaustive des pistes d’optimisation potentielles.
Pour réduire au maximum les pertes de chaleur dans le réseau, les températures sont par exemple optimisées à partir des données en temps réel issues des points de mesure iGRID. Ces informations sont utilisées pour la Zone de température iGRID, qui intègre une boucle de mélange et un Optimiseur de température iGRID pour réduire la température d’alimentation au niveau voulu.
Toutes les données sont accessibles sur les dispositifs intelligents connectés et par le biais des systèmes SCADA. iGRID permet aussi un équilibrage automatique de la zone grâce aux données en temps réel, ce qui évite la modification manuelle les points de consigne en fonction de modèles hydrauliques théoriques.
Vous trouverez plus bas une série d’articles et de cas d’usage montrant comment le chauffage urbain peut améliorer l’efficacité, la sécurité et la flexibilité du réseau tout en permettant l’intégration des énergies renouvelables et en réduisant les coûts.
En savoir plus sur le chauffage et le refroidissement urbains
Nous avons préparé une série d’articles apportant des précisions sur notre expertise dans le domaine du chauffage et du refroidissement urbains. Cliquez ci-dessous pour commencer à en savoir plus !
Découvrez nos solutions de pompage intelligentes et efficaces, gages d’optimisation des performances des systèmes de chauffage urbain d’aujourd’hui (et de demain).
Besoin d’informations complémentaires sur le chauffage urbain ?
Pour en savoir plus sur l’aide que nous pouvons vous apporter en matière de chauffage urbain, contactez l’un de nos spécialistes dès aujourd’hui.