Recherche et informations
Température de départ
La température de départ fait référence à la température de l'eau dans la tuyauterie d'alimentation (départ) d'un système de chauffage ou d'une partie séparée d'un système de chauffage. Si un système de chauffage est directement connecté au réseau de chaleur, son profil de température dans la tuyauterie de départ est défini par le fournisseur.
Dans un système de chauffage indirect, l'eau est mélangée ou envoyée par un échangeur de chaleur avant d'être distribuée dans la tuyauterie, c'est-à-dire que la température d'alimentation est régulée, par exemple par rapport à la température extérieure. La régulation automatique est réglée selon une courbe de chauffage définie qui correspond aux spécifications du système. Cependant, la température de départ du système de chauffage ne doit pas dépasser la température de l'eau du réseau de chaleur.
Lors du choix de la température de départ du système de chauffage d'un bâtiment, il convient de prendre en compte les éléments suivants :
- Maintenir une température confortable
- Limiter la consommation d'énergie pour le chauffage
- Obtenir la température de retour la plus basse possible du réseau de chaleur