Recherche et informations
Installation en fosse sèche
Les pompes installées en fosse sèche ne sont pas immergées dans le liquide pompé, mais à côté du puisard. Les pompes peuvent être installées horizontalement ou verticalement. Les avantages communs d'une installation horizontale sont les suivants :
- Tuyauterie simplifiée avec moins de coudes
- Aspiration régulière
- Position plus basse de la pompe
Le moteur d'une pompe installée en fosse sèche nécessite un moyen de refroidissement. Il peut s'agir d'une chemise de refroidissement qui permet à un liquide externe ou au liquide pompé de s'écouler autour du carter.
La tendance est aux pompes installées en fosse sèche plutôt qu'aux pompes immergées. Cela est principalement dû à l'environnement de travail pour l'entretien des pompes.
Sur les pompes Grundfos SE1/SEV, le carter moteur est en aluminium massif et ne nécessite donc pas de refroidissement particulier dans une installation en fosse sèche.