Pourquoi l'eau est-elle essentielle à la vie ?
L’eau est importante pour protéger et maintenir la vie. Sans elle, nous ne pourrions survivre qu’un jour ou deux. Écoutez le professeur Søren Rud Keiding nous expliquer pourquoi l’eau est absolument essentielle à la vie sur Terre.
Pour vous et moi, l’eau est absolument essentielle. Notre corps contient environ 70 % d’eau, et notre cœur est en réalité une pompe à eau très, très efficace. Le sang fournit du carburant et de l’oxygène à nos muscles lorsque nous devons bouger.
Les globules rouges transportent l’oxygène. Et l’eau est capable de transporter les globules et les nutriments. C’est ce qui nous permet de maintenir notre température corporelle. Lorsque nous explorons l’espace pour y trouver de la vie, nous ne recherchons pas des personnes, mais de l’eau. Nous espérons qu’en trouvant de l’eau, nous pourrons peut-être découvrir et rencontrer de nouvelles civilisations.
Des entreprises comme Grundfos, dont le moteur est le déplacement d’eau, sont donc très importantes pour protéger la vie ici, sur Terre. L’importance de l’eau dans le maintien et la préservation de la vie se reflète dans notre durée de survie sans eau. Nous pourrions survivre une ou deux semaines sans manger. Mais sans eau, nous ne pouvons survivre qu’un jour ou deux.
Cette protection a d’ailleurs eu beaucoup d’importance il y a 3,5 milliards d’années, quand la vie est apparue sur Terre. La plupart des scientifiques pensent que la vie vient de petites mares. Dans ces petites mares, des organismes biologiques très simples sont nés et ont été protégés par l’eau.
Par temps froid, ils étaient aussi protégés par la glace au-dessus des mares. L’eau est donc essentielle à la vie. Elle est essentielle pour maintenir la vie, mais elle l’est tout autant pour protéger la vie. L’une des propriétés les plus importantes de l’eau est sa capacité à dissoudre des éléments.
Certaines choses doivent être dans l’eau pour être transportées dans notre corps et ailleurs.
Par exemple, la quantité de sel transformée dans notre corps chaque jour est assez élevée. Nous avons du sel dans le sang, et le sang passe par les reins, où le sel est transformé. Nous ne parlons pas de petites quantités de sel chaque jour. En réalité, près d’un kilo de sel, vous avez ici un kilo de sel, passe par les reins chaque jour.
Le fait de comprendre la façon dont les éléments arrivent dans l’eau et en ressortent est important concernant nos reins, mais il est aussi important au moment d’appréhender la transformation de l’eau douce en eau potable et la désalinisation de l’eau salée des mers. Lorsque nous étudions le système solaire, l’univers et notre galaxie, nous pouvons aller très, très loin.
Nous pouvons voir des molécules dans des galaxies lointaines, à des milliards et des milliards d’années-lumière. Ce qui est intéressant, c’est que nous constatons que les molécules que nous avons sur Terre sont exactement les mêmes que dans l’espace.
Si vous viviez dans une autre galaxie et que vous passiez un examen de physique-chimie au lycée, les manuels et l’apprentissage seraient exactement les mêmes que sur Terre. Nous avons les mêmes molécules et les mêmes atomes ici que dans le reste de l’univers.