Comment optimiser les performances énergétiques d’une tour de refroidissement

Découvrez comment optimiser facilement les performances énergétiques de votre tour de refroidissement et ce que cela implique pour le fonctionnement de l’ensemble de votre installation.

Concernant l’exploitation quotidienne d’une tour de refroidissement, il est bien sûr important que celle-ci fonctionne de façon optimale afin d’économiser le plus d’énergie possible. Dans ce module, nous allons vous montrer comment optimiser facilement les performances énergétiques de votre tour de refroidissement et ce que cela implique pour le fonctionnement de l’ensemble de votre installation.

Traditionnellement la pompe est installée avec la tour de refroidissement. Bien souvent, la pompe fonctionne à vitesse fixe, ce qui signifie que vous n’avez aucun contrôle sur son fonctionnement.

La pompe fonctionne simplement tout le temps à 100 % de ses capacités alors que ce n’est pas toujours nécessaire.

Heureusement, avec les Grundfos iSOLUTIONS, la pompe peut contrôler la tour de refroidissement, une fonctionnalité qui permet d’optimiser la consommation énergétique de l’ensemble de votre installation. Voyons comment cela fonctionne.

Tout d’abord, il est important de préciser que les solutions de pompe proposées par Grundfos peuvent être réajustées a posteriori. Avec toutes les fonctions nécessaires déjà intégrées, les pompes fonctionnent aussi bien dans les systèmes existants que dans les nouveaux.

Dans une tour de refroidissement, le choix de pompe Grundfos est typiquement une pompe NB/NK monocellulaire à faible pression et à haut débit.

Les tours de refroidissement étant surtout utilisées pour le contrôle de la température, votre installation devra maintenir une température optimale pour le process. Sinon, un risque de surchauffe pourrait endommager votre installation.

En matière d’optimisation énergétique, voyons quelques paramètres importants qui peuvent contribuer à un fonctionnement optimal de la pompe et de la tour de refroidissement. Il s’agit de la régulation de la vitesse et de la commande démarrage/arrêt.

Contrôler la vitesse de la pompe et du ventilateur dans la tour permet de faire fonctionner le système à pleine vitesse en période de pointe et de réduire la vitesse dans les périodes plus calmes. Comparé aux pompes traditionnelles à vitesse fixe, c’est le meilleur moyen d’économiser de l’énergie.

La fonction commande démarrage/arrêt est disponible dans le moteur MGE de la pompe doté d’un convertisseur de fréquence intégré. Elle vous permet de démarrer et d’arrêter le ventilateur à votre gré et de réaliser non seulement des économies d’énergie, mais aussi des économies d’eau.

Les modes de fonctionnement peuvent également optimiser l’énergie. Une pompe Grundfos reliée à une tour de refroidissement fonctionne généralement en mode pression constante, car c’est un mode adapté. Dans certains systèmes, vous pouvez également utiliser le mode température différentielle, qui vous permet d’économiser encore plus d’énergie. Cependant, cette option n’est pas acceptée par tous les systèmes.

Voilà comment optimiser les performances énergétiques d’une tour de refroidissement. Consultez le module suivant pour avoir une meilleure idée sur la façon de connecter votre pompe à votre tour de refroidissement en utilisant l’application pour smartphone Grundfos GO de Grundfos.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 4
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 15 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire