Comment connecter une pompe Grundfos à une tour de refroidissement
Découvrez comment piloter votre pompe grâce à Grundfos GO et ainsi adapter parfaitement le fonctionnement de votre pompe et de votre tour de refroidissement à vos besoins.
Comme l’a souligné le module précédent, les pompes Grundfos jouent un rôle crucial dans la garantie du fonctionnement optimal des tours de refroidissement.
Dans ce module, nous allons vous montrer comment configurer une pompe dans Grundfos GO.
Il existe en fait trois façons de configurer la pompe : avec l’écran de la pompe, avec PC tool ou avec Grundfos GO. Si les deux premières présentent leurs propres avantages, Grundfos GO est la méthode la plus utilisée et la plus accessible. C’est pourquoi ce module se concentrera uniquement sur la configuration dans Grundfos GO.
Tout d’abord, connectez le capteur de température au moteur MGE à l’entrée analogique 1.
Après cela, vous pouvez ouvrir l’application Grundfos GO et la connecter à votre pompe.
Vous aurez besoin d’un dongle Grundfos GO pour connecter la pompe à votre téléphone. Le dongle peut être connecté directement aux téléphones Apple et par Bluetooth aux téléphones Android.
Il est maintenant temps de configurer la pompe et la tour de refroidissement. Il y a bien sûr plusieurs façons de le faire. Dans l’exemple suivant, nous allons baser notre saisie sur une pompe fonctionnant à une température constante avec un ventilateur contrôlé par le capteur de température.
Commencez par configurer votre capteur.
Sélectionnez Analogue Input 1.
Cliquez alors sur « Function » et
sélectionnez « Feedback sensor ».
Puis, sélectionnez « Measure » et
choisissez « Temperature 1 ».
Ensuite, sélectionnez simplement votre type de signal , votre capteur de température et vos températures minimale et maximale, que vous pouvez trouver sur le capteur de température.
Il vous faut ensuite sélectionner le mode de régulation.
Cliquez sur « Control mode », puis sur « Constant temperature ».
Si vous voulez démarrer ou arrêter le ventilateur dans la tour de refroidissement, vous pouvez utiliser la fonction dépassement de limite.
Après avoir sélectionné la fonction dépassement de limite, sélectionnez la température 1.
Fixez ensuite la limite à une certaine température, ce qui signifie que le ventilateur démarrera lorsque la température dépassera cette limite.
Puis, sélectionnez une bande d’hystérésis, qui détermine la température en dessous de laquelle le ventilateur cesse de fonctionner.
De cette façon, vous pouvez vous assurer que le ventilateur ne démarre pas et ne s’arrête pas aux moindres écarts de température, ce qui pourrait user prématurément le moteur du ventilateur.
Sélectionnez ensuite le dépassement de limite pour la limite susmentionnée, de sorte que le ventilateur démarre si vous dépassez la température précédemment fixée.
Enfin, sélectionnez le relais de signalisation du dépassement de limite. Une fois toutes ces étapes accomplies, le fonctionnement du ventilateur est configuré et votre tour de refroidissement est prête à fonctionner.
Ce n’était qu’un exemple pour vous montrer la facilité avec laquelle le fonctionnement d’une pompe et d’une tour de refroidissement peut être configuré dans Grundfos GO.
L’application offre beaucoup plus de fonctionnalités et de réglages. Il vous sera donc tout à fait possible d’adapter parfaitement la configuration de votre pompe et de votre tour de refroidissement à vos besoins.