Autres notions fondamentales d’installation

Familiarisez-vous avec diverses notions fondamentales d’installation pour permettre à votre pompe de fonctionner de façon optimale.

Autres notions fondamentales d’installation

Familiarisez-vous avec diverses notions fondamentales d’installation pour permettre à votre pompe de fonctionner de façon optimale.

Quand vous achetez une pompe, vous voulez être sûr que sa durée de vie et son rendement seront les meilleurs possible. Mais ces aspects ne dépendent pas uniquement de la pompe. Dans ce court module, nous allons vous présenter quelques notions fondamentales d’installation, qui permettront à votre pompe de fonctionner de façon optimale.

Commençons. Pendant l’installation, veillez à monter la pompe sur une base fixe. De cette manière, vous pouvez empêcher l’endommagement de la pompe en cas de conditions météorologiques difficiles.

Par ailleurs, une base fixe peut contribuer à réduire et à isoler les vibrations. Si vous laissez votre pompe à l’extérieur, en plein air, sa durée de vie sera probablement réduite. Il vous suffit de placer un capot sur la pompe pour minimiser les dommages. En outre, lorsque les températures chutent en hiver, vous pouvez ajouter un dispositif de chauffage à votre pompe.

De même, pendant l’été, vous pouvez ajouter un appareil de ventilation pour refroidir le moteur. Lorsque vous installez la tuyauterie, essayez d’éviter l’utilisation excessive de coudes et veillez à ce que tous les raccords soient bien serrés.

Assurez-vous également que toutes les vannes sont correctement dimensionnées par rapport à la pompe et à votre application. Avant qu’une pompe ne démarre, elle doit être remplie d’eau. Bien que certaines pompes Grundfos soient auto-amorçantes, ce n’est pas le cas de toutes les pompes.

Par conséquent, veillez à amorcer votre pompe si nécessaire. Si votre pompe n’intègre pas de protection contre la marche à sec, vous pouvez ajouter un interrupteur à flotteur pour empêcher votre pompe de fonctionner à sec. Dans ce cas, si l’eau chute en dessous d’un certain niveau, le flotteur arrêtera la pompe, la protégeant ainsi contre la marche à sec.

Ce module sur les notions fondamentales d’installation est maintenant terminé. Nous espérons qu’il vous a plu. 

Aperçu du cours

Modules
Modules: 3
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 8 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Basique