Comment dimensionner et sélectionner un système solaire de pompage d’eau

Suivez notre guide complet tout au long du processus de dimensionnement et de sélection de votre pompe SQFlex dans le Grundfos Product Center.

Les solutions solaires Grundfos d’adduction d’eau doivent être dimensionnées selon la demande et les besoins spécifiques du système.

Dans ce module, nous allons nous pencher sur le processus de dimensionnement de la SQFlex.

À partir de l’exemple hypothétique d’un profil de données réaliste, nous vous présentons le dimensionnement de la SQFlex étape par étape dans notre programme dédié, le Grundfos Product Center. Mais avant d’entamer le processus de dimensionnement, nous devons apporter une précision importante.

Tout d’abord, sélectionner une pompe d’après des fiches techniques dans les systèmes solaires de pompage d’eau n’est pas aussi aisé que dans les systèmes traditionnels de pompage. C’est parce que le profil de jour est basé sur le soleil ; nous le savons tous, les heures de soleil sont plus nombreuses pendant l’été que pendant l’hiver.

Par conséquent, il est essentiel que le mois de référence du dimensionnement soit celui au cours duquel les besoins en eau sont les plus importants. Imaginons que nous utilisons une pompe solaire immergée dans une exploitation et que notre intention est d’abreuver le bétail en eau. Quelques importants paramètres peuvent être pris en compte afin de compléter correctement le processus de dimensionnement.

À savoir, l’emplacement de l’installation, la production quotidienne d’eau désirée et la hauteur dynamique totale, qui représente la somme de la hauteur statique au-dessus du sol et le niveau dynamique de l’eau. Cet exemple comprend les données suivantes : Notre projet a lieu à Séville, en Espagne. Le débit quotidien souhaité est de 10 m 3 (2 650 gallons américains).

La hauteur dynamique totale est de 110 m (360 ft). La hauteur statique est de 10 m. Le niveau d’eau dynamique est de 100 m. Et les pompes sont immergées. Le système est en mesure de déterminer la solution SQFlex et RSI requise. Il n’est pas nécessaire de le prédéterminer. Sur la base de ces données, nous pouvons dimensionner et sélectionner notre système.

Rendons-nous maintenant sur le Grundfos Product Center. Une fois sur l’écran principal, vous pouvez créer votre propre compte gratuit, sur lequel vous pouvez stocker vos propres panneaux solaires afin d’accéder rapidement à toutes vos informations saisies. Créer un compte est recommandé, mais non obligatoire.

Vous êtes désormais prêt à entamer le processus de dimensionnement. Commencez par cliquer sur « Dimensionner par application » ou « Dimensionnement avancé par application ». Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le dimensionnement « avancé ». Vous devez sélectionner votre application, votre emplacement et votre système ainsi que plusieurs autres paramètres importants.

Commençons par sélectionner l’application « Systèmes d’énergie renouvelable » et par changer notre emplacement par Séville, Espagne. Maintenant, sélectionnez votre système et votre type d’installation. Sélectionnez simplement le type de système « Solaire ».

Comme il s’agit du dimensionnement d’une pompe immergée, sélectionnez le type d’installation « Trou de forage ». Ensuite, saisissons le volume quotidien d’eau. Ici, nous avons déterminé que la demande quotidienne en eau était de 10 m3 ou 2 650 gallons. Au cas où vous ne le sauriez pas, il suffit de multiplier le débit fixe horaire par pour obtenir la demande quotidienne en eau.

Ensuite, saisissez la hauteur statique au-dessus du sol ainsi que le niveau dynamique de l’eau. En règle générale, le foreur du puits fournit cette information. Dans cet exemple, nous avons déjà déterminé ces deux valeurs et allons donc simplement les saisir. Vous pouvez calculer la perte potentielle par frottement de la tuyauterie.

C’est utile si votre hauteur statique au-dessus du sol est élevée ou si vous devez pomper de l’eau à distance. Dans cet exemple, nous laisserons ce champ vide. Il est important de définir votre mois de dimensionnement afin de respecter votre point de consigne. Par exemple, dans le cas d’un système d’irrigation, il doit être fixé pendant le mois où la croissance de la demande est la plus importante.

Pour l’eau potable, vous devez sélectionner le mois lors duquel l’irradiation solaire est la plus faible. Si vous êtes dans l’hémisphère nord, sélectionnez le mois de juillet, et si vous êtes dans l’hémisphère sud, le mois de janvier.

Comme nous sommes à Séville, sélectionnons juillet. Ensuite, sélectionnez votre type de module solaire. Vous pouvez également en sélectionner deux à des fins de comparaison. Dans cet exemple, nous laisserons le modèle standard : le GF270. Maintenant que tous les paramètres principaux ont été choisis, consultons les résultats du dimensionnement.

Toutefois, si vous souhaitez personnaliser votre projet de dimensionnement, consultez les paramètres disponibles dans les différents menus déroulants, qui peuvent tous être personnalisés en fonction de votre projet. Une fois tous les points d’entrée sélectionnés, consultez les résultats du dimensionnement. Cliquez sur « Dimensionner ». Ici, vous obtenez une liste des résultats de dimensionnement.

Vous pouvez les consulter séparément pour connaître divers paramètres tels que le nombre de modules solaires, la production quotidienne moyenne d’eau et l’énergie du panneau solaire.

Vous obtenez également un aperçu de la performance de la pompe pendant les différents mois de l’année. Cliquez sur votre solution préférée. Une courbe détaillée des performances s’affiche. Vous pouvez également faire défiler les spécifications, les pièces du système ainsi que d’autres détails de votre résultat de dimensionnement.

Enfin, générez un rapport en cliquant sur « Imprimer/PDF ». De là, vous pouvez ajouter votre contenu en veillant à ce que le rapport affiche les bonnes informations.

Nous vous recommandons de choisir au moins « Résultat du dimensionnement » et « Accessoires ». Cliquez maintenant sur Générer PDF pour voir le rapport.

Voilà pour ce module. En bref, toutes les informations dont vous avez besoin pour dimensionner votre système solaire de pompage dans le Grundfos Product Center sont l’emplacement du projet, le débit par jour, la hauteur statique, ainsi que le niveau dynamique.

Difficile de faire plus simple. À présent, c’est à votre tour !

Aperçu du cours

Modules
Modules: 3
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 25 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire