Caractéristiques Grundfos SQ/SQE : protection contre la marche à sec

Apprenez-en plus sur la protection intégrée contre la marche à sec des pompes immergées SQ/SQE et sur les nombreux avantages qu’elle procure à la fois à l’installateur et au propriétaire.

La gamme de pompes immergées Grundfos SQ/SQE est équipée de trois caractéristiques de protection uniques.

Dans ce module, nous nous concentrerons sur la protection de fonctionnement à sec. Pour illustrer cette fonctionnalité, nous comparerons les pompes SQ/SQE avec une pompe immergée standard 4". Mais d’abord, examinons de plus près pourquoi le fonctionnement à sec se produit.

Le niveau d’eau statique d’un puits varie en fonction des précipitations et du volume d'eau disponible. Lorsque une pompe est mise en marche dans un puits, elle attire l’eau vers son entrée et forme une zone de rabattement en forme de cône. Si le niveau d’eau statique est trop bas ou si la capacité de la pompe dépasse le rendement maximal du puits, le rabattement amènera le niveau d’eau dans le puits en dessous de l’entrée de la pompe. Cela signifie que cette pompe va fonctionner à sec.

Une pompe standard de 4" n’a aucun moyen de détecter une telle situation de fonctionnement à sec. Sans protection externe, elle va continuer à fonctionner et sans le flux d’eau vital pour refroidir son moteur et lubrifier ses roulements. Il en résulte une usure critique des roulements et un risque imminent de surchauffe.

Si le moteur est équipé d’une protection thermique, il s’arrêtera dès qu’une certaine température est atteinte. Mais une fois que le moteur refroidit, il redémarre automatiquement et répète ce schéma de fonctionnement à sec dommageable. Un fonctionnement à sec, même sur courtes périodes, entraîne une réduction des performances de la pompe et diminue sa durée de vie. Sur de longues périodes, la pompe sera irrémédiablement endommagée.

Pour les pompes courantes de 4", la protection contre la marche à sec nécessite un équipement supplémentaire.

Avec la gamme SQ/SQE, il s’agit d’une fonctionnalité intégrée.

Voyons comment cela fonctionne.

Si le niveau d’eau du puits descend en dessous de l'aspiration, la consommation d’énergie du moteur diminue du fait qu'il n'y ait pas d'eau à transporter.

Ce changement est détecté immédiatement par le convertisseur de fréquence intégré, qui arrête le moteur avant qu’il ne soit endommagé.

Après 5 minutes, la pompe redémarrera automatiquement, mais si l’eau n’est pas encore revenue, la pompe cessera de fonctionner après seulement cinq secondes.

Ce schéma se répétera jusqu’à ce que l’eau soit montée au-dessus du niveau d’entrée. La durée de vie et les performances de la pompe ne sont pas affectés.

Les avantages de la protection contre la marche à sec pour les pompes SQ/SQE sont assez évidents.

L’installateur évitera des appels de service coûteux et chronophages dus à des pompes endommagées par de longues périodes de fonctionnement à sec.

Le propriétaire aura accès à l’eau, chaque fois qu’elle est disponible dans le puits, avec une pompe qui se protégera et fonctionnera de manière fiable pendant des années.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 6
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 40 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire