Caractéristiques et avantages de la pompe SQ/SQE

Comprenez pourquoi un large éventail de fonctions de protection avantage l'utilisation de la pompe SQ/SQE dans les applications de pompage immergées.

Une fois qu’une pompe immergée a été installée dans un forage, rien n’est plus important qu’un fonctionnement fiable, car l’entretien est à la fois peu pratique et coûteux.

Dans ce module, nous examinerons de plus près les caractéristiques et les avantages les plus importants de la pompe SQ/SQE pour vous montrer à quel point la pompe est robuste et bien préparée pour une installation dans un forage.

Commençons par examiner les fonctionnalités de protection intégrées de la pompe SQ/SQE. Il s’agit notamment de la protection contre : 

  • Surtension et sous-tension
  • Fonctionnement à sec
  • Surcharge au démarrage.

Examinons-les, un par un, pour découvrir plus en détail comment ils contribuent à garantir des performances fiables, que ce soit en cas de manque d’eau ou de fluctuation de courant électrique.

De grandes variations de l’alimentation, telles que les sous-tensions et les surtensions, endommageront un moteur à courant alternatif conventionnel au fil du temps. Le robuste moteur SQ/SQE dispose d’une très large plage de tension d’alimentation, ce qui réduit en soi le risque de surchauffe.

Si la tension varie en dehors de l’intervalle 150 V-315 V, la pompe s’arrêtera automatiquement pour protéger le moteur. Lorsque la tension est à nouveau dans les limites acceptables, la pompe redémarre.

L’illustration compare la plage de tension d’une pompe conventionnelle avec la plage de la pompe SQ/SQE. Une plage étroite est susceptible de provoquer des arrêts fréquents et gênants ou d’endommager la pompe.

Le fonctionnement à sec peut entraîner une panne fatale, surtout si la pompe est utilisée dans un puits à faible rendement. La protection intégrée contre la marche à sec, permet à la pompe SQ/SQE de s'arrêter automatiquement en cas de pénurie d’eau.

Après 5 minutes, la pompe tentera de redémarrer. S’il n’y a toujours pas d’eau, elle s’arrêtera à nouveau et tentera un nouveau redémarrage 5 minutes plus tard. Ce cycle se poursuivra jusqu’à ce que de l’eau soit à nouveau détectée dans la pompe.

Passons maintenant au problème de surcharge électrique. Les pompes peuvent être exposées à une charge excessive lorsque la consommation d’énergie augmente, par exemple lors du démarrage, lorsque la pompe fonctionne à grande vitesse.

Grâce à sa fonctionnalité de démarrage progressif intégrée, la pompe SQ/SQE limite les pics de tension afin d’éviter une surcharge dommageable de l’installation électrique. Le schéma illustre la différence de consommation de courant entre une pompe conventionnelle et une pompe SQ/SQE lors du démarrage.

Mais les avantages de la fonctionnalité de démarrage progressif ne s’arrêtent pas là. Un démarrage progressif permet également de réduire les phénomènes de coups de bélier dans les canalisation et prolonge la durée de vie de la pompe SQ/SQE.

Ainsi, ces fonctionnalités de protection intégrées signifient que vous n’avez besoin d’aucun équipement de protection supplémentaire pour assurer un fonctionnement fiable d'une pompe SQ/SQE installée dans votre forage.

La pompe est facile à installer grâce à son poids réduit et ne nécessite pas de coffret de démarrage externe.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 6
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 40 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire