Remplacez dès maintenant votre pompe de circulation et économisez jusqu’à 111 CHF par an sans renoncer à votre confort.
Des milliers de pompes de circulation en Suisse sont en effet obsolètes. Est-ce le cas de la vôtre ?
En ces temps de crise climatique et de flambée des prix de l’énergie, faire des économies est devenu un acte plus que judicieux. Seriez-vous prêts, par exemple, à prendre une douche froide, à éteindre le chauffage ou à passer vos soirées dans l’obscurité ? Certes, vous pourriez réaliser des économies, mais au prix de votre confort. Ce serait quelque peu radical !
Nous avons la solution idéale. Il suffit de remplacer l’un des plus gros consommateurs d’électricité de la maison : la pompe de circulation de votre système de chauffage. Cette mesure d’économie présente trois avantages : elle a un effet immédiat, s’amortit en très peu de temps et ne sacrifie en rien le confort. Là encore, il s’agit d’économies et de la manière la plus judicieuse qui soit.
Le remplacement de la pompe induit deux chiffres clés
judicieuses économies d’énergie
Des systèmes efficaces et économes pour remplacer les vieux appareils énergivores
Les pompes de circulation actuelles font la différence. Les anciens appareils ne disposent généralement que d’un seul niveau de puissance et ne s’adaptent donc pas aux besoins réels du système de chauffage. Leur consommation annuelle se situe ainsi souvent entre 400 et 600 kWh. En revanche, les pompes de circulation à haut rendement de dernière génération s’adaptent automatiquement et en continu aux besoins de chauffage et ne pèsent donc que 50 à 100 kWh sur la facture d’électricité. La moyenne des économies réalisées se situe entre 80 et 90 %.
Une dépense raisonnable et rapidement amortie
Compte tenu des prix actuels de l’électricité, l’économie annuelle peut atteindre 111 CHF. Comparée aux 450 CHF nécessaires au remplacement de la pompe de circulation, les avantages sont indéniables : la dépense est amortie au bout de quatre ans. Et si on se base sur une durée de vie moyenne de 15 ans, l’économie réalisée atteint même 1665 CHF.
Envie de réaliser encore plus d’économies ? L’équilibrage hydraulique, votre solution !
Savez-vous que votre système de chauffage est en mesure de vous faire économiser encore plus d’argent ? L’équilibrage hydraulique de très nombreuses installations fait défaut : les radiateurs proches de la chaudière reçoivent par conséquent trop de chaleur, contrairement aux radiateurs plus éloignés qui n’en reçoivent pas assez. Cela entraîne une perte d’énergie. L’équilibrage hydraulique permet de régler parfaitement l’ensemble du système, si bien que la consommation d’énergie peut être réduite de 15 % tout en améliorant le confort de l’habitat. Les pompes de circulation dernière génération comme l’ALPHA2 permettent à l’installateur d’effectuer un équilibrage hydraulique innovant grâce à une fonction intégrée.
Soyez judicieux - remplacez votre pompe et économisez de l’énergie.
Une méthode sans effort, avec un faible investissement et un grand gain (d’efficacité).
Vous avez décidé de faire des économies ? Voici nos spécialistes.
Vous cherchez un installateur pour votre projet de rénovation ? Il y en a forcément un près de chez vous. Profitez de notre moteur de recherche d’installateurs pour trouver facilement un expert compétent capable de vous guider rapidement sur la voie des économies !
La pompe au service des économies : ALPHA2
L’ALPHA2 de Grundfos est une pompe de circulation très performante, à vitesse variable, conçue pour les petites et moyennes surfaces. Elle a la particularité d’être facile à installer et à utiliser. Une application connectée permet en outre de simplifier l’équilibrage hydraulique, grâce auquel un installateur peut optimiser votre circuit de chauffage et le rendre ainsi encore plus économique.