Die Energiepreisentwicklung lässt Mieter und Vermieter zur Zeit nicht los.

Wie angespannt die Lage ist, zeigen auch die Bemühungen der Regierung in Form von Entlastungspaketen, Strompreisdeckel und ähnlichen Instrumenten. Letztlich sind die Entlastungen aber nur vorübergehend – der Energiebedarf muss nachhaltig sinken. Zusätzlich stehen wir alle auch in der Pflicht unseren Energieverbrauch zu Gunsten des Klimas drastisch zu senken.

Doch die Sanierung der Gebäudehülle sowie der Fenster und Türen ist aufwändig und aktuell sogar schwierig aufgrund von Lieferproblemen, ausgebuchten Handwerksbetrieben und steigenden Baustoffpreisen.

Die deutlich schnellere und sehr effektive Maßnahme ist eine Modernisierung in der Haustechnik. Energieeffiziente Pumpen und die Optimierung des HLK-Systems sorgen gerade in älteren Gebäuden für Einsparungen von bis zu 15%. Reduziert wird neben dem Bedarf an Strom auch der Brennstoff- und Wasserverbrauch. Gleichzeitig wird mit dem Betrieb anlagenoptimierter Pumpensysteme der Wohnkomfort für die Mieter gesteigert.

Noch nie war es so wichtig, den Energieverbrauch zu minimieren

Nach Berechnungen der Europäischen Kommission werden mehr als 85 % der bestehenden Gebäude in der EU auch im Jahr 2050 noch genutzt(a). Dies stellt eine ernsthafte Belastung unseres Klimas dar. Denn ältere Gebäude verbrauchen bis zu 20-mal mehr Energie als neuere, energieeffiziente Gebäude (b). Leider wird pro Jahr nur 1 % dieser älteren Gebäude energetisch saniert (c).

Wenn wir die weltweiten CO2-Emissionen reduzieren, enorme Energieeinsparungen erzielen und die Ziele des Klima-Aktionsplans der EU erreichen wollen, ist es entscheidend, dass wir die energetische Sanierung schnell vorantreiben und die Klimabilanz unserer bestehenden Gebäude verbessern. 

Video: © [EUROPÄISCHE UNION, 2020] [i] / Quelle: EC – Audiovisual Service

Strompreise auf Rekordniveau


Trotz des Wegfalls der EEG-Umlage im Juli 2022 sind die Strompreise weiter drastisch gestiegen. Grund dafür ist der gestiegene Bedarf und die Kopplung an den Gaspreis, der den Preis 1 kWh Strom inzwischen auf durchschnittlich über 40 Cent angehoben hat – soviel, wie nie zuvor. Allein in den vergangenen 12 Monaten ist eine Preissteigerung von durchschnittlich 20% zu verzeichnen. Experten rechnen auch im kommenden Jahr mit einer weiteren Verteuerung. In der Konsequenz bleibt nur der schnelle Wechsel zu energieeffizienten Geräten und Anlagen.

Jede Kilowattstunde zählt! Modernisierungsmaßnahmen machen sich in der aktuellen Situation noch schneller bezahlt. 

 

Wieviel Potential haben energetische Sanierungen?

Gebäude sind für 40 % des gesamten Energieverbrauchs der EU und für 36 % ihrer gesamten CO2-Emissionen verantwortlich (d).

  • 35 % der bestehenden Gebäude sind älter als 50 Jahre (d).
  • 75 % der älteren Gebäude haben eine schlechte Energiebilanz (d).
  • Jedes Jahr werden nur 1 % der älteren Gebäude energetisch saniert (c).

 

Was ist möglich?

Ältere Gebäude haben das größte Potenzial für eine energetische Sanierung, da sie in der Regel mehr Wärmeenergie benötigen. Mit hydraulisch abgeglichenen Heizungsanlagen lässt sich in älteren, größeren Gebäuden eine Energieeinsparung von bis zu 15 % erzielen (e). Energieeffiziente Pumpenlösungen tragen entscheidend dazu bei, Wohnräume nachhaltiger, günstiger und letztlich sogar komfortabler zu beheizen.

 

Was muss sich ändern?

Ungeregelte und ineffiziente Pumpen müssen schnellstmöglich durch energieeffiziente Lösungen ersetzt werden, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Heizungsanlagen sollten hydraulisch abgeglichen werden, um zusätzlich Energie zu sparen.
Die Sanierung mit nachhaltigen Pumpen wird den globalen CO2-Ausstoß zur Energiegewinnung reduzieren und positive Umweltveränderungen unterstützen.

Wir unterstützen Sie dabei, Energiesparpotenziale zu ermitteln und energieeffiziente Pumpenlösungen vorzuschlagen. Dann führen Sie die Verbesserungen in den Gebäuden Ihrer Kunden durch! Laden Sie einen beispielhaften Energy-Check-Bericht herunter oder buchen Sie einen Energy Check für Ihre Kunden.

Quellen
(a) Europäische Kommission: Renovation wave, https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
(b) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brüssel 14.10.2020, SWD(2020) 550 final, A Renovation Wave for Europe - greening our buildings, creating jobs, improving lives
(c) Europäische Kommission, In focus: Energy efficiency in buildings, https://ec.europa.eu/info/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-feb-17_en
(d) Europäische Kommission, The energy performance of buildings directive, https://ec.europa.eu/energy/sites/energ/files/docuents/buildings_performance_factsheet.pdf
(e) Irrek, W., Optimierung der Heizungssysteme und hocheffiziente Umwälzpumpen in grösseren Gebäuden, 2005, Guzek, G., Zur Energieeinsparung in Heizungsanlagen durch den hydraulischen Abgleich, 2009, Seifert, J.; Meinzenbach, A., Knorr, M. Perschk, A., Energetischer Vergleich von thermostatischen Heizkörperventilen mit und ohne Durchflussregelung, 2014