FAQ

Question : Pourquoi y a-t-il du glycol dans les moteurs des pompes SP et que faut-il faire ?

Réponse :

Pour garantir un transport et un stockage sans dommage, les pompes SP sont protégées par un mélange eau/glycol. Bien que le glycol ne soit pas toxique, après élimination de la classe de danger pour l'eau '0' (0 = non dangereux), cette substance a été déplacée dans la classe de danger pour l'eau '1' (1 = légèrement dangereux). Bien qu'une limite minimale de 200 l/kg s'applique au groupe mentionné ci-dessus, certaines autorités imposent des réglementations spécifiques exigeant que le liquide moteur ne contienne pas de glycol.

Avant d'installer la pompe, contacter les autorités compétentes. Il suffit de purger le liquide moteur sur site et de le remplacer par de l'eau du robinet (cf. notice). Les notices sont également disponibles en ligne sur les pages produit sous l'onglet intitulé Documentation.

Informations complémentaires :

Améliorez vos connaissances

Découvrez comment réduire votre consommation d'énergie, augmenter le confort et obtenir une fiabilité opérationnelle inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients pour savoir comment ils bénéficient de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie. Vous pouvez également explorer les recherches et les idées Grundfos pour obtenir plus de matériel d'apprentissage, d'articles, de livres blancs, de vidéos et bien plus de contenu pour cerner votre solution.