FAQ

Question : Quel est l'impact de la densité et de la viscosité d'un liquide sur le rendement de la pompe ?

Réponse :

Sauf indication contraire, les courbes dans la documentation Grundfos sont spécifiées pour la densité et la viscosité de l'eau à une température de 20 °C (densité = 1 et viscosité = 1). Le débit de la pompe peut nécessiter un réglage si la densité et la viscosité du liquide pompé diffèrent de la densité et de la viscosité de l'eau à une température de 20 °C (densité = 1 et viscosité = 1).

Pour effectuer les calculs de la pompe, le liquide en question peut être configuré et utilisé dans notre programme de dimensionnement.

Informations complémentaires :

Améliorez vos connaissances

Découvrez comment réduire votre consommation d'énergie, augmenter le confort et obtenir une fiabilité opérationnelle inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients pour savoir comment ils bénéficient de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie. Vous pouvez également explorer les recherches et les idées Grundfos pour obtenir plus de matériel d'apprentissage, d'articles, de livres blancs, de vidéos et bien plus de contenu pour cerner votre solution.