FAQ

Question : À quoi font référence les termes "mode d'aspiration" et "hauteur d'aspiration" ?

Réponse :

Le terme "mode d'aspiration" fait référence à un état d'aspiration avec pression d'entrée négative à laquelle le liquide pompé est fourni à partir d'un point situé en dessous de l'orifice d'aspiration de la pompe et qui est en contact avec l'atmosphère (système ouvert). Cela signifie que la pression appliquée au niveau de l'orifice d'aspiration de la pompe est inférieure ou égale à la pression atmosphérique. Les pompes centrifuges ont toujours besoin d'une pression d'aspiration suffisante afin de garantir un rendement de pompage conforme à la courbe de performance.

La NPSH disponible est indispensable au bon fonctionnement de la pompe. Ce paramètre système doit être supérieur à la valeur NPSH requise par la pompe plus une marge de sécurité d'au moins 0.5 m :

NPSHA > NPSHR + 0.5 m safety margin

Informations complémentaires :

Améliorez vos connaissances

Découvrez comment réduire votre consommation d'énergie, augmenter le confort et obtenir une fiabilité opérationnelle inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients pour savoir comment ils bénéficient de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie. Vous pouvez également explorer les recherches et les idées Grundfos pour obtenir plus de matériel d'apprentissage, d'articles, de livres blancs, de vidéos et bien plus de contenu pour cerner votre solution.