FAQ
Question : Comment fonctionne le mode nuit ?
Réponse :
Le mode nuit est activé (s'il est configuré ainsi) par la température de départ du générateur de chaleur.
Si la température d'alimentation diminue de plus de 10-15 °C sur plus de deux heures et que la température baisse au moins de 0,1 °C par minute.
La pompe revient immédiatement en mode normal lorsque la température d'alimentation augmente à nouveau de 10 °C.
Le mode nuit ne fonctionne que si la pompe est installée sur la tuyauterie du générateur de chaleur.
Informations complémentaires :
Améliorez vos connaissances
Découvrez comment réduire votre consommation d'énergie, augmenter le confort et obtenir une fiabilité opérationnelle inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients pour savoir comment ils bénéficient de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie. Vous pouvez également explorer les recherches et les idées Grundfos pour obtenir plus de matériel d'apprentissage, d'articles, de livres blancs, de vidéos et bien plus de contenu pour cerner votre solution.