FAQ
Question : Comment régler la protection moteur sur une pompe immergée ?
Réponse :
Réglage de la protection moteur sur une pompe immergée
Le déclencheur à maximum de courant intégré dans la protection moteur doit se déclencher au démarrage à froid en moins de 10 secondes à cinq fois l'intensité moteur maximale indiquée sur la plaque signalétique.
Afin d'assurer la meilleure protection possible au moteur immergé, la protection moteur doit être réglée conformément aux directives suivantes :
1. Régler le déclencheur à maximum de courant sur l'intensité moteur maximale indiquée.
2. Laisser la pompe tourner pendant une demi-heure à puissance normale.
3. Régler le déclencheur à maximum de courant successivement plus bas jusqu'à atteindre le point de déclenchement.
4. Après cela, régler le déclencheur à maximum de courant 5 % au-dessus de ce point de déclenchement.
Attention
Si le réglage de déclenchement de la protection moteur n'est pas effectué selon ces instructions, la garantie du moteur est nulle. La valeur d'ajustement maximale du déclencheur à maximum de courant ne doit pas dépasser l'intensité moteur maximale inscrite sur la plaque signalétique. Pour les moteurs bobinés pour un démarrage étoile-triangle, procéder comme suit lors du réglage de la protection moteur, mais noter que le réglage ne doit pas dépasser une valeur maximale de :
Réglage de la protection = intensité max. indiquée x 0,58.
Le temps de démarrage maxi autorisé pour les démarreurs étoile-triangle ou pour les interrupteurs moteur avec autotransformateurs est de 2 secondes.
Grundfos propose différents dispositifs de protection moteur comme le module MP204. Pour plus d'informations, consulter le Grundfos Product Center.
Informations complémentaires :
Améliorez vos connaissances
Découvrez comment réduire votre consommation d'énergie, augmenter le confort et obtenir une fiabilité opérationnelle inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients pour savoir comment ils bénéficient de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie. Vous pouvez également explorer les recherches et les idées Grundfos pour obtenir plus de matériel d'apprentissage, d'articles, de livres blancs, de vidéos et bien plus de contenu pour cerner votre solution.