01-06-2015
Avertissement de sécurité important concernant les pompes Grundfos Conlift
Grundfos a publié un avertissement de sécurité concernant un modèle antérieur de ses pompes CONLIFT produit la semaine 47 ou plus tôt en 2007. Les pompes produites à cette période peuvent présenter un risque d'incendie dangereux dans certaines circonstances.
Grundfos a publié un avertissement de sécurité concernant un modèle antérieur de ses pompes CONLIFT produit la semaine 47 ou plus tôt en 2007. Les pompes produites à cette période peuvent présenter un risque d'incendie dangereux dans certaines circonstances.
La sécurité et la fiabilité des produits sont toujours notre priorité absolue. C'est pourquoi Grundfos publie cet avertissement de sécurité concernant une série de pompes compactes de relevage de condensat utilisées dans diverses installations.
CONLIFT est une série de pompes compactes de relevage de condensat de la gamme professionnelle qui sont installées aussi bien dans les bâtiments collectifs et tertiaires que dans les logements privés. Ces produits sont utilisés lorsque le condensat ne peut pas s'écouler naturellement ou lorsque la source de condensat est située en dessous du niveau de reflux. Ces pompes sont généralement utilisées pour éliminer le condensat des chaudières à condensation, des cheminées, des systèmes de climatisation, des déshumidificateurs et des réfrigérateurs.
En se fondant sur ses propres investigations, Grundfos est parvenu à la conclusion que dans certaines conditions techniques, y compris l'utilisation de fusibles domestiques supérieurs à 10 A, le moteur de la pompe CONLIFT produite jusqu'à la semaine 47/2007 (incluse) peut surchauffer, ce qui peut provoquer un incendie de la pompe.
Toutes les pompes CONLIFT produites à partir de la semaine 48/2007 ne présentent aucun risque d'incendie, car leur conception est sensiblement différente de celle du modèle précédent.
Grundfos recommande vivement aux clients de vérifier s'ils possèdent une pompe CONLIFT potentiellement affectée et de contacter immédiatement leur installateur pour un remplacement gratuit si leur pompe est concernée.
Les clients peuvent contacter le distributeur ou l'installateur Grundfos pour toute question.
Actions correctives
1) Grundfos remplacera toutes les pompes CONLIFT produites jusqu'à la semaine 47/2007 (incluse) par de nouvelles pompes CONLIFT. Ce remplacement est gratuit et Grundfos couvrira tous les coûts liés au remplacement du produit (voir les détails ci-dessous).
2) Le risque d'incendie est peu probable, mais ne peut être exclu. Par conséquent, si un utilisateur veut éviter tout risque jusqu'à ce qu'un remplacement soit effectué, la pompe doit être mise hors service. L'appareil connecté, par exemple la chaudière à condensation, le système de climatisation, le déshumidificateur ou le réfrigérateur, doit également être éteint en raison d'un risque de fuite d'eau.
3) Grundfos informe les distributeurs, les installateurs et les utilisateurs que les pompes CONLIFT fabriquées pendant la période en question peuvent présenter un risque d'incendie dangereux et que des actions correctives doivent être prises.
4) Grundfos diffuse également l'avertissement de sécurité sur les sites Web Grundfos concernés et offre une assistance et des informations supplémentaires au niveau central et local.
Veuillez noter que cet avertissement ne concerne pas les modèles CONLIFT1(LS), CONLIFT1, CONLIFT2 ou CONLIFT2 pH+.
Nous nous excusons pour les désagréments occasionnés, mais la sécurité et la fiabilité sont la priorité absolue de Grundfos.
Le produit CONLIFT concerné ressemble à la pompe sur l'image.