Recherche et informations
Roue Vortex
La roue vortex crée une masse d'eau rotative qui forme un tourbillon. Un tourbillon est une ouverture en forme d'entonnoir créée vers le bas à partir de la surface de l'eau. Il peut se développer par l'eau qui s'écoule d'une petite ouverture au fond d'un bassin, d'un réservoir ou par le fonctionnement d'une pompe. Les roues créant ce tourbillon sont appelées roues vortex.
L'avantage d'une roue vortex par rapport à une roue à canal est le risque réduit de colmatage. Une roue vortex est également un meilleur choix lorsque le liquide pompé contient beaucoup de sable. Le rendement d'une pompe à roue vortex est généralement inférieur à celui d'une pompe à roue à canal.
Grundfos fournit des pompes de relevage immergées et en fosse sèche avec roues vortex présentant un faible risque de colmatage.