Recherche et informations
Système bitube
Il existe deux catégories de base : les systèmes monotubes et bitubes. Le type de système installé aura une influence sur le dimensionnement des radiateurs et de la tuyauterie. Généralement, les radiateurs d'un système bitube sont dimensionnés pour la même température d'écoulement et la même différence de température.
Système bitube avec retour direct
Dans un système bitube avec retour direct, la longueur totale entre la pompe et chaque radiateur est plus courte pour les radiateurs les plus proches de la pompe et plus longue pour les radiateurs les plus éloignés. Pour cette raison, la pression différentielle peut être significativement plus élevée au radiateur le plus proche qu'au radiateur le plus éloigné. Cela doit être pris en compte lors de la conception du système. L'avantage du système avec retour direct est que la configuration de la tuyauterie est plus simple que le système de retour inversé.
Système bitube avec retour inversé (système Tichelmann)
Dans un système bitube avec retour inversé, la longueur totale de la pompe entre chaque radiateur et chaque radiateur est la même pour tous les radiateurs du même étage. Cela donne une distribution d'eau favorable.
Système bitube avec tuyauterie au plafond
La tuyauterie de distribution est située dans le plafond suspendu et les purges d'air sont installées en position centrale. Ce type de système est courant dans les grands bâtiments car il est relativement facile à équilibrer et à réguler. Il est également facile d'étendre le système.
Système bitube avec tuyauterie au sol
Le système est très courant dans les maisons et les bâtiments où la tuyauterie ne peut pas être installée dans l'espace disponible au plafond. La tuyauterie de distribution est placée sous le sol. Dans les bâtiments à plusieurs étages, des vis de purge d'air sont nécessaires sur les radiateurs.
Les circulateurs et pompes monocellulaires en ligne Grundfos sont généralement utilisés dans les systèmes de chauffage bitubes des bâtiments domestiques, collectifs et tertiaires.