Recherche et informations
Garniture double en tandem
Une garniture double en tandem est le nom utilisé par Grundfos pour désigner un système de garniture mécanique où une chambre d'étanchéité supplémentaire a été montée sur la garniture mécanique existante. Le but de la chambre d'étanchéité dans une pompe à garniture double en tandem est de garantir que le liquide ne fuit pas du corps de pompe. En rinçant la chambre d'étanchéité avec un liquide neutre, l'excès de liquide dans la pompe centrifuge est absorbé / éliminé.
Avantages supplémentaires
Une pompe centrifuge Grundfos avec garniture double en tandem offre plusieurs avantages. Le liquide de rinçage entre les deux garnitures n'est pas sous pression et présente plusieurs avantages :
- Aucune évaporation dans l'intervalle d'étanchéité. Cela empêche la formation de dépôts et la cristallisation du côté du liquide de rinçage.
- Le liquide de rinçage lubrifie et refroidit même lorsque la pompe fonctionne à sec ou sous vide