Recherche et informations
Pompe d'appoint
Une pompe d'appoint est une petite pompe reliée à un système d'aspersion automatique pour maintenir la pression dans les tuyauteries. Cela permet de s'assurer que si un gicleur est activé, il y aura une chute de pression, qui sera détectée par le coffret de commande des pompes incendie, déclenchant le démarrage de la pompe.
Une pompe d'appoint est dimensionnée pour un débit inférieur à celui d'un gicleur afin d'assurer une chute de pression du système. La fonction des pompes d'appoint est un élément important du dispositif de commande des pompes incendie.
Les pompes d'appoint sont généralement de petites pompes centrifuges multicellulaires, et ne doivent pas nécessairement être listées ni certifiées pour une application de groupe incendie. Le dispositif de commande des pompes d'appoint peut toutefois être homologué.
Les pompes Grundfos CR sont parfaites pour la lutte contre les incendies dans les bâtiments industriels, collectifs et tertiaires.