Article
Pompes intelligentes pour la circulation d'eau chaude dans les bâtiments collectifs et tertiaires
Concevoir l'installation optimale pour la circulation d'eau chaude
Votre défi :
Dans les applications de circulation d'eau chaude, il faut de l'eau chaude instantanée dès l'ouverture du robinet. La solution classique est d'utiliser une pompe à vitesse fixe pour fournir la pression nécessaire dans le circuit d'eau chaude. En général, la pompe fonctionne à la vitesse maximale et est couplée à une vanne de régulation de débit. Cela se traduit par une consommation d'énergie élevée et une incapacité à s'adapter aux variations dans le système.
Notre solution :
Une solution plus efficace pour la recirculation d'eau chaude est d'utiliser une pompe régulée à température constante. Le mode de la régulation à température constante des TP3 maintient la température souhaitée aux robinets et dans le circuit. Si la température augmente, le régime de la pompe diminue, et si la température diminue, la pompe monte en puissance. Ainsi, les vannes de régulation de débit deviennent inutiles et le risque de débordement disparaît, ce qui permet d'importantes économies d'énergie.
À l'hôpital de Viborg, au Danemark, un approvisionnement constant en eau chaude est essentiel pour maintenir des normes d'hygiène élevées. Découvrez comment l'hôpital peut obtenir de l'eau chaude instantanément, dès que le robinet est ouvert, grâce à la pompe Grundfos TPE3 régulée à température constante.
La solution intelligente : Une pompe à régulation de température
Pompe à vitesse fixe
Une pompe à vitesse fixe permet d'obtenir de l'eau chaude instantanément au prix d'une consommation d'énergie élevée.
Pour pouvoir obtenir de l'eau chaude immédiatement en cas de besoin, on installe un circuit séparé. On utilise traditionnellement une pompe à vitesse fixe pour faire circuler l'eau chaude en continu. On fournit ainsi une pression constante mais trop élevée par rapport aux besoins, c'est pourquoi il est nécessaire d'ajouter une vanne de régulation de débit. Cela augmente les coûts d'investissement et la consommation d'énergie.
Pompe à régulation de température
Une pompe à régulation de température fait en sorte que les performances correspondent toujours à la demande
Au lieu de réguler le débit d'une pompe à vitesse fixe, vous pouvez installer une pompe à régulation de température comme le MAGNA3 ou la TPE3. Les modes de régulation à température constante des pompes garantissent le maintien de la température désirée. Si la température de l'eau augmente, le régime de la pompe diminue, et si la température diminue, la pompe monte en puissance. La technologie sans fil et les capteurs intégrés permettent une régulation en douceur et des performances toujours adaptées à la demande. Cela vous permet de réduire la consommation d'énergie et de faire l'économie des vannes de régulation de débit.
Autres articles associés
Trouvez des articles sur Grundfos.
Applications associées
Trouvez les applications associées.
Produits associés
Trouvez les produits Grundfos associés.