Recherche et informations
Expansion du fluide
Lorsqu'un liquide chauffe, sa densité diminue à mesure que la température augmente. La température d'un liquide dans un système de chauffage varie considérablement au fil du temps. Généralement, cela peut se situer entre 20 et 80 °C, ce qui entraîne une augmentation du volume dans le vase d'expansion du chauffe-eau d'environ 3 %. Chaque système de chauffage doit être conçu pour répondre à ses besoins d'expansion spécifiques.
Il existe deux types de vase d'expansion pour système de chauffage : Vases d'expansion ouverts et fermés.
Vase d'expansion ouvert
Le vase d'expansion ouvert est un système où chaque chaudière est reliée à l'atmosphère externe par un conduit de sécurité. Le conduit de sécurité ne doit jamais être fermé.
Le conduit de sécurité peut être dirigé directement sur le toit via un vase d'expansion.
Vase d'expansion fermé
Un vase d'expansion fermé est un système où la dilatation est absorbée dans un vase d'expansion. Le vase d'expansion est généralement équipé d'une membrane qui sépare le liquide de l'air présent dans le vase. Le vase d'expansion fermé doit aussi être équipé d'une vanne de décharge.
Les systèmes à combustible solide sont généralement équipés d'un vase d'expansion ouvert du côté primaire et d'un vase d'expansion fermé du côté secondaire.
Les pompes Grundfos CR font généralement partie des systèmes de chauffage avec chaudière nécessitant un vase d'expansion.