Recherche et informations
Dioxyde de chlore
La désinfection de l'eau par le dioxyde de chlore est un moyen très efficace et doux de lutter contre les légionnelles et toutes sortes de micro-organismes dans l'eau tels que les virus, parasites, bactéries, champignons et algues.
Le dioxyde de chlore tue les micro-organismes dans l'eau par une destruction oxydante irréversible des protéines de transport dans les cellules vivantes. Le dioxyde de chlore a une action désinfectante beaucoup plus puissante contre tous les types de germes et de contaminants que la plupart des autres biocides. Le potentiel d'oxydation est plus élevé qu'avec le chlore et nécessite moins de produits chimiques. Par ailleurs, les germes résistants aux biocides peuvent être éliminés complètement avec du dioxyde de chlore.
Le dioxyde de chlore est produit à partir du chlorite de sodium et de l'acide chlorhydrique. Lorsque les deux composants sont mélangés, le dioxyde de chlore, un désinfectant oxydant, se forme lors d'une réaction chimique avec le sel et l'eau.
Avantages :
- Élimine efficacement le biofilm
- Efficace contre les bactéries présentes dans le biofilm et les bactéries libres flottant dans l'eau
- Efficace contre les bactéries et le biofilm dans les zones stagnantes sans débit d'eau
- Très long effet résiduel dans le système. Le ClO 2 reste dans l'eau pendant plusieurs jours
- N'altère pas le goût de l'eau
- Insensible à la valeur pH de l'eau
- Faible coût du cycle de vie
Inconvénients :
- Si on mélange de l'acide chlorhydrique (HCl) et du chlorite de sodium (NaClO 2 ) lors de la manipulation, il y a un risque de formation de dioxyde de chlore
Grundfos propose le système de préparation et de dosage de dioxyde de chlore Oxiperm (ClO 2) pour la désinfection de l'eau.