Caractéristiques Grundfos SQ/SQE : Protection contre les surtensions
Découvrez comment un SQ/SQE ajuste son fonctionnement en cas de variation de tension électrique, ce qui accroît sa fiabilité et durée de vie.
La gamme de pompes immergées Grundfos SQ/SQE est équipée de trois caractéristiques de protection uniques.
Dans ce module, nous allons nous concentrer sur la protection contre les surtensions/sous-tensions. Avant de passer à la SQ/SQE, voyons comment une pompe immergée standard 4 pouces réagit aux variations de tension dans un scénario où 230 V est la norme.
Dans de nombreuses régions du monde, la tension d’alimentation peut varier. Cela a un effet négatif sur les équipements électriques dont la plage de tension d’alimentation est étroite. Prenons l’exemple d’une pompe immergée standard 4". Si la tension d’alimentation chute, le courant du moteur augmente, ce qui entraîne une augmentation de la température du moteur.
Si la tension d’alimentation diminue de plus de 10 % - en dessous de 207 V - le contacteur du moteur arrêtera simplement la pompe en raison du niveau élevé de courant. Une fois que la tension augmente et rentre dans la plage de tension acceptée, la pompe peut ne pas être en mesure de reprendre automatiquement son fonctionnement si le contacteur du moteur a une réinitialisation manuelle. Si la tension d’alimentation augmente à un niveau supérieur à la valeur nominale, la vitesse du moteur et, par conséquent, la charge augmenteront également. Cela entraînera une augmentation du courant et de la température du moteur. Si la tension d’alimentation dépasse 252 V, le contacteur du moteur arrêtera la pompe.
La gamme SQ/SQE est mieux adaptée pour faire face à de telles variations. Tout d’abord, les pompes sont capables de fonctionner dans une très large plage de tension d’alimentation. Elles sont également capables d’ajuster automatiquement leur fonctionnement suivant la tension d’alimentation, ce qui permet de maintenir le courant et la température du moteur en dessous des limites supérieures. Une pompe SQ/SQE 230 V fournit un débit d’eau tant que la tension d’alimentation reste supérieure à 150 V et peut fournir des performances maximales avec aussi peu que 198 V.
Si la tension d’alimentation tombe en dessous de 198 V, le moteur réduit sa vitesse pour éviter la surchauffe et la pompe continue de fournir de l’eau. Ce n’est que lorsque la tension d’alimentation descend en dessous de 150 V que les pompes SQ/SQE cessent de fonctionner.
Il en va de même si la tension d’alimentation augmente. De 230 V à 264 V, les performances ne sont pas affectées et le courant du moteur diminue.
Dans certaines conditions, le fonctionnement peut se poursuivre si la tension d’alimentation augmente encore. En fin de compte, la pompe s’arrêtera pour se protéger. Une fois que la tension d’alimentation rentre dans la plage de tension acceptée, les pompes SQ/SQE démarrent automatiquement. Si la tension d’alimentation est inférieure à 14 % de la valeur nominale, les performances ne seront pas affectées.
Les avantages sont assez clairs. Pour l’installateur, la protection contre les variations de tension signifie moins de visites d’entretien. La pompe est tout simplement mieux équipée pour gérer les variations de tension d’alimentation et arrêter la pompe en cas de variations importantes. Pour le propriétaire, cette protection garantie un approvisionnement régulier en eau sur une large plage de tension. Sans oublier une pompe qui durera longtemps car la surchauffe moteur est réduite au strict minimum.