Modes de contrôle ALPHA CS

Acquérez une connaissance pratique des différents modes de contrôle du SYSTÈME ALPHA COMFORT et de leur fonctionnement.

Dans ce module, Nous allons vous présenter les modes de réglages de l’ALPHA COMFORT SYSTEM. Vous allez acquérir une connaissance pratique des différents modes de réglages et comment ils fonctionnent.

L’ALPHA COMFORT SYSTEM est conçu pour les installations de recirculation d’eau chaude sanitaire sans conduite de retour spécifique et possédant deux modes de régulation principaux : Mode 24 h/24 et 7 j/7 et AUTOADAPT.

D’autres modes de réglages sont disponibles dans l’application Grundfos GO.

Commençons par le mode 24 h/24 et 7 j/7. Le mode 24 h/24 et 7 j/7 se compose de trois différents paramètres : I, II et III. Vous pouvez régler ce mode de réglages sur l’écran du régulateur en sélectionnant l’icône 24/7 et à l’aide des flèches sur l’écran pour sélectionner le point I, II ou III. Le mode 24 h/24 et 7 j/7 fonctionne dans la courbe constante 3 avec limites de débit qui sont conçues pour les différentes tailles de tuyaux illustrées. Chaque limite de débit assure que la vitesse moyenne est limitée à 2 pi/s pour chaque taille de tuyau. Cela permet de réduire le bruit et le risque de corrosion accélérée par l’écoulement, qui pourrait entraîner des micro-perforations. Ce mode de réglages garantit un maximum de confort pour le propriétaire et augmente la fiabilité de l’installation d’alimentation en eau chaude.

La limite de débit I est adaptée à un tuyau de ½ po. Lorsque l’icône 24/7 est sélectionnée avec Limite de débit I, l’ALPHA COMFORT SYSTEM fonctionne à pleine vitesse jusqu’à ce qu’il atteigne une limite de débit maximale de 1,2 GPM, la limite de débit recommandée pour cette taille de tuyau. Limite de débit II est adaptée à un tuyau de ¾ po et Limite de débit III est adaptée à un tuyau de 1 po. Lorsque l’icône 24/7 est sélectionnée avec Limite de débit II ou III, la même méthode de réglages est appliquée avec une limite de débit maximale de 2,3 GPM ou de 3,8 GPM, respectivement.

Examinons maintenant AUTOADAPT. AUTOADAPT fonctionne aussi en courbe constante avec des limites de débit mais il réduit la consommation d’énergie en diminuant automatiquement le temps de fonctionnement du circulateur. Le circulateur mémorise quand la vanne Confort est fermée en fonction des changements de puissance et de débit. Ce processus se produit en deux états : l’état Apprentissage et l’état Fonctionnement.

Dans l’état Apprentissage, le niveau de puissance du circulateur est analysé en continu car il fonctionne selon un cycle de 5 minutes de marche et 15 minutes d’arrêt. Le circulateur mémorise la signature d’une vanne fermée en surveillant le niveau de puissance minimum. Le circulateur fonctionne dans l’état Apprentissage pendant au moins 1 heure jusqu’à ce qu’il établisse un niveau de puissance minimum. Une fois l’état Apprentissage terminé, le circulateur passe à l’état Fonctionnement. Dans cet état, le circulateur sait quand la vanne Confort est fermée en fonction du niveau de puissance minimum qu’il a obtenu à l’état Apprentissage. Lorsque le circulateur détecte que la vanne est fermée, il s’éteindra pour réduire encore la consommation d’énergie. Le circulateur se remet en marche après le cycle d’arrêt de 15 minutes pour s’assurer que l’eau chaude est toujours disponible au robinet.

Lors de l’utilisation du mode de régulation AUTOADAPT, l’ALPHA COMFORT SYSTEM fonctionne à pleine vitesse avec un débit maximum de 1,2 GPM, jusqu’à ce que la vanne Confort se ferme. Cette limite de débit est conçue pour réduire le risque de micro-perforations. Si nécessaire, les limites de débit peuvent être modifiées par le biais de l’application Grundfos GO.

Dans les installations sans une conduite de retour spécifique, il y a un peu de déperdition au niveau du robinet le plus éloigné. Avec AUTOADAPT, la durée de fonctionnement du circulateur est réduite, ce qui permet de diminuer les pertes d’eau chaude, et donc d’améliorer le confort du propriétaire.

Ce module couvre les modes de régulation du circulateur ALPHA COMFORT SYSTEM et leur fonctionnement.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 8
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 40 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire