FAQ

Pergunta: Porque é que a bomba MQ se desliga durante o funcionamento?

Resposta:

It may be dry running; the suction line must be completely filled. The temperature of the media may be too high (> 35°C), the ambient temperature may be too high (> 45°C), the motor may be overloaded; check the pump shaft for free movement, the voltage supply may be too low, check the connection. Please consult a specialist company for such work.

Informação adicional:

Aprimore o seu conhecimento

Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.