FAQ

Pergunta: Como se deverá proceder se a corrente do motor da bomba exceder a corrente com carga total?

Resposta:

Existem vários motivos para a corrente com carga total permitida ser excedida durante o funcionamento da bomba: subtensão, desequilíbrio de corrente em motores trifásicos, o motor tem um curto-circuito, ligações elétricas incorrectas ou ligações elétricas defeituosas, viscosidade ou densidade do líquido bombeado demasiado elevadas ou a bomba está gasta ou bloqueada.

No entanto, a bomba também poderá ser subdimensionada para a aplicação em questão e poderá estar a funcionar acima do caudal nominal. Neste caso, experimente fechar parcialmente a válvula de fecho no lado da pressão, para estrangular o caudal até a corrente do motor voltar aos limites aceitáveis.

Informação adicional:

Aprimore o seu conhecimento

Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.