FAQ

Pergunta: Qual é o nível de enchimento mínimo necessário para o funcionamento adequado da bomba de águas residuais ou de drenagem?

Resposta:

As bombas EF e SE estão equipadas com motores refrigerados pelo líquido bombeado circundante. Para que os motores sejam refrigerados adequadamente, as bombas EF e SE devem estar sempre completamente submersas no líquido bombeado durante o funcionamento. Para aplicações em que isto não é possível, o nível de enchimento nunca deve descer abaixo de metade da altura da bomba.

Por outro lado, as bombas KP e AP, dispõem de motores refrigerados a partir do interior, pelo líquido bombeado que circula ao longo da bomba. Por este motivo, estas bombas não têm de estar submersas no líquido bombeado durante o funcionamento, sendo possível realizar bombeamento superficial até um nível de 3 cm.

Informação adicional:

Aprimore o seu conhecimento

Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.