FAQ

Pergunta: O que é o Bombeamento Distribuído da Grundfos?

Resposta:

A solução de bombeamento distribuído da Grundfos é a nova e revolucionária oferta de distribuição de água refrigerada em aplicações de HVAC sem necessidade de válvulas de regulação de pressão.

Com uma solução de Bombeamento Distribuído, terá:

  • Até 50% de poupança de energia na sua utilização anual de energia de bombeamento, utilizando as bombas de maior eficiência energética do mundo.
  • Solução de bombeamento orientada para o caudal que lhe dá o caudal adequado para satisfazer as suas necessidades de carga de calor.
  • Concepção sem válvula, reduzindo a pressão do sistema e eliminando a necessidade de equilibragem dispendiosa.

Informação adicional:

As soluções de Bombeamento distribuído substituem as bombas centralizadas de maiores dimensões e as válvulas de controlo e equilibragem que consomem energia por bombas inteligentes de menor dimensão, colocadas em cada piso do edifício. O resultado é uma poupança de energia substancial e um clima interior mais confortável.