FAQ

Pergunta: O que é um revestimento de arrefecimento e quando deve ser utilizado para materiais submersíveis?

Resposta:

Uma camisa de refrigeração, também conhecida como gerador de fluxo, assegura que há sempre um fluxo de água suficiente ao longo da superfície do motor, de forma a refrigerar o mesmo.

Numa instalação em poço típica, a bomba está rodeada pelas paredes do poço. O motor é instalado sob a bomba. Como a bomba aspira água de baixo, a água flui ao longo das paredes do poço e sobre a superfície do motor, refrigerando o mesmo.

Se a bomba estiver instalada em água aberta, não haverá paredes de poço para guiar o fluxo de água sobre a superfície do motor, sendo necessário recorrer a uma camisa de arrefecimento. Solicite mais informações sobre camisas de refrigeração junto do seu representante Grundfos.

Informação adicional:

Aprimore o seu conhecimento

Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.