FAQ

Pergunta: O que acontece se a bomba estiver operando muito à esquerda na curva?

Resposta:

Se a bomba estiver a funcionar demasiado à esquerda na curva, isto significa simplesmente que a bomba está a fornecer pressão elevada, mas a um caudal reduzido ou inexistente. Uma pressão elevada no interior da bomba causa tensão na unidade do impulsor, assim aumentando a pressão nos rolamentos do motor. Em casos extremos, isto poderá causar danos na bomba e no motor.

Se o caudal se encontrar abaixo do caudal mínimo requerido para a bomba, o líquido bombeado poderá também sobreaquecer e danificar a bomba. Por este motivo, a bomba deve funcionar sempre dentro dos limites máximo e mínimo de caudal. No cenário ideal, a bomba deverá funcionar o mais próximo possível do ponto de eficiência otimizada, de forma a assegurar o prolongamento da vida útil e a minimização do consumo de energia.

Informação adicional:

Aprimore o seu conhecimento

Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.