FAQ

Pergunta: O disjuntor ou os fusíveis num circulador dispararam. Qual poderá ser a causa?

Resposta:

Os disjuntores e fusíveis disparam por vários motivos: subtensão, disjuntores concebidos incorrectamente ou fusíveis, configuração demasiado baixa para o disjuntor diferencial de protecção do motor, corrente trifásica assimétrica, um curto-circuito no motor, cablagem incorrecta ou ligações eléctricas incorrectas, uma bomba gasta ou bloqueada, um condensador danificado para motores monofásicos, um disjuntor diferencial de protecção do motor exposto a uma temperatura ambiente superior à do motor.

No entanto, a bomba também poderá ser subdimensionada para a aplicação em questão e poderá estar a funcionar acima do caudal nominal.

Informação adicional:

Aprimore o seu conhecimento

Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.